990-91379G-017

Configurazione della Modalità alta efficienza

  1. Toccare Configurazione > Alta efficienza.
  2. Selezionare la Modalità alta efficienza: Disattiva, Modalità ECO mode, eConversion. La modalità ad alta efficienza è stata disattivata dal sistema a causa della carica della batteria sotto il limite configurato, Disattivato dal sistema sarà contrassegnato.
    NOTA: Contattare Schneider Electric per abilitare Modalità ECO.
  3. Selezionare Compensatore armoniche eConversion, se pertinente. Questa opzione è selezionabile solo quando è abilitata la funzione eConversion.
  4. Selezionare la Pianificazione alta efficienza: Attivo su pianificaz, Sempre attivo o Mai attivo.
    1. Per Attivo su pianificaz, toccare Pianificazione e impostare e abilitare le pianificazioni secondo necessità.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.