Live Swap: Aggiungere, rimuovere o sostituire un modulo di potenza
ESCLUSIONE DI
RESPONSABILITÀ
-
Le apparecchiature elettriche devono essere installate, utilizzate, riparate, manutenute o sostituite esclusivamente da personale adeguatamente qualificato, addestrato, esperto e competente in possesso delle autorizzazioni necessarie (ad esempio licenze, permessi o certificazioni) per eseguire tali prestazioni. Tutti i lavori devono essere eseguiti evitando di creare pericoli e utilizzando adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI).
-
Quando utilizza questa apparecchiatura e svolge lavori o consente di eseguire lavori su o vicino ad apparecchiature elettriche, l'utente è tenuto a garantire la conformità con le istruzioni del produttore e il manuale dell'utente e con tutte le leggi, i regolamenti, gli standard e le linee guida applicabili.
-
Né Schneider Electric né alcuna delle sue affiliate sarà ritenuta responsabile per reclami, costi, perdite, danni, morte o lesioni derivanti dall'uso improprio di questa apparecchiatura o dal mancato rispetto di uno dei requisiti di cui sopra.
PERICOLO |
|---|
|
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
AVVERTIMENTO |
|---|
|
pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni
alle apparecchiature.
|
ATTENZIONE |
|---|
|
Carico pesante
I moduli di potenza sono pesanti (38 kg - 83,77 lbs)) e devono essere sollevati da due persone.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
|
| AVVISO |
|---|
|
Rischio di sovraccarico dell'installazione
Prima di installare più moduli di potenza nell'UPS,
controllare e verificare che l'installazione sia correttamente proporzionata
all'aumento della potenza nominale. Un errato dimensionamento dell'installazione
può provocare un sovraccarico dell'installazione. Consultare
il manuale di installazione per i requisiti per la protezione a monte
e a valle, le dimensioni dei cavi, ecc.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
| AVVISO |
|---|
|
Rischio di perdita del carico
Prima di rimuovere un modulo di potenza dall'UPS, controllare
e verificare che i moduli di alimentazione rimanenti possano supportare
il carico.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
- Rimozione di un modulo di potenza installato.
- Rimuovere le viti nella parte superiore e inferiore del modulo di potenza e premere l'interruttore di sblocco.
- Estrarre il modulo di potenza a metà. Un meccanismo di blocco impedisce l'estrazione completa del modulo di potenza.
- Rilasciare il blocco premendo il pulsante di sblocco sulla parte superiore del modulo di potenza e rimuovere il modulo di potenza.
- Se non verrà installato un modulo di potenza sostitutivo, installare una piastra di riempimento davanti allo slot del modulo di potenza vuoto.
- Installazione di un nuovo modulo di potenza.
- Se si tratta di un modulo di potenza aggiuntivo che viene installato, rimuovere la piastra di riempimento dallo slot vuoto del modulo di potenza. Conservare la piastra di riempimento per uso futuro.
- Spingere il modulo di potenza nello slot. Il meccanismo di abilitazione si blocca quando il modulo di potenza è inserito correttamente.
- Installare le viti in dotazione nella parte superiore e inferiore del modulo di potenza.
Il modulo di potenza eseguirà un autotest, aggiornerà automaticamente il firmware in base al sistema e poi andrà online.
PERICOLO |
|---|
|
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutti gli slot dei moduli di potenza devono avere un modulo
di potenza o una piastra di riempimento installati.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
PERICOLO
AVVERTIMENTO
ATTENZIONE