990-91380K-037

拆除 UPS 或将其移至新位置

  1. UPS 完全关机 - 遵循 UPS 操作手册说明。
  2. 将维修旁路机柜/开关设备中的所有断路器锁定在 OFF(断开)位置。
  3. 将开关设备/电池解决方案中的所有电池断路器锁定在 OFF(断开)位置。
  4. 打开 UPS 前门。
  5. 将反向馈电断路器 BF2(如有)锁定在 OFF(断开)位置。
  6. 使用万用表探针穿过透明盖板上的孔,测量并确认输入、旁路、输出、零线和 DC 是否没有电压。

    UPS 正面视图

  7. 拆下 UPS 最上面一排的所有功率模块:
    警告
    当心机柜倾倒
    切勿拆下 UPS 最下面一排的任何功率模块,以免 UPS 头重脚轻,容易倾倒。
    未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
    小心
    超重负荷
    功率模块很重(38 千克(83.77 磅)),需要两个人抬起。
    不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
    1. 将功率模块顶部和底部的螺钉拆下,然后按解锁开关。
    2. 将功率模块拉出一半:锁定机制可防止功率模块被完全拉出。
    3. 按下功率模块顶部的释放按钮以解锁,然后拆下功率模块。
    4. 在空功率模块插槽前面安装挡板(如有)。
    5. 妥善保存功率模块以备日后装回。
      警告
      小心设备损坏
      • 存放功率模块的环境温度:-15 ~ 40 °C (5 ~ 104 °F),湿度:10 - 80% 无冷凝
      • 将功率模块存放在原始包装中。
      未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
  8. 打开 UPS 内门。
  9. 测量并确认每个输入/旁路/输出/零线/直流铜排上无电压后再继续。
    危险
    小心触电、爆炸或电弧
    测量并确认每个输入/旁路/输出/零线/直流铜排上无电压后再继续。
    未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
  10. 对于不带维修旁路机柜的 UPS 系统:执行以下操作。
    1. 从铜排上拆下透明塑料保护盖板。拆下塑料盒以便于操作。妥善保管以备断开线缆后装回。
      注: 对于型号较新的 UPS,盒子(图中 (C))集成在 UPS 内门中,而不作为独立部件。集成盒不得从内门取下。

      带独立塑料盒的 UPS 正面视图

      盒子集成在内门中的 UPS 正面视图

    2. 断开 UPS 上所有电源线。
    3. 将透明塑料保护盖板(图中 (A))和塑料盒(图中 (B))装回到原始位置。
      注: 对于型号较新的 UPS,盒子(图中 (C))集成在 UPS 内门中,而不作为独立部件。

      带独立塑料盒的 UPS 正面视图

      盒子集成在内门中的 UPS 正面视图

      小心
      当心电弧和过热
      完成电源布线后,须将透明塑料保护盖板和塑料盒装回到原始位置。注意:对于型号较新的 UPS,盒子集成在 UPS 内门中,而不作为独立部件。
      不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
  11. 对于带维修旁路机柜的 UPS 系统:拆下连接 UPS 和维修旁路机柜的铜排和绝缘部件。详情请见维修旁路机柜安装手册。妥善保管以备装回。

    UPS 正面视图

    UPS 正面视图

    UPS 正面视图

    UPS 正面视图

  12. 对于带维修旁路机柜的 UPS 系统:拆下正面用于 UPS 和维修旁路机柜外部连接的顶部托架和螺钉。拆下用于 UPS 和维修旁路机柜内部连接的两颗专用螺钉。详情请见维修旁路机柜安装手册。妥善保管以备装回。

    UPS 和维修旁路机柜正面视图

    UPS 和维修旁路机柜内部视图

  13. 外部同步(如有):拆下外部同步板 0P4809 的透明保护盖。外部同步板 0P4809 位于正面盖板的背面。断开外部同步板 0P4809 上的信号线。
    危险
    小心触电、爆炸或电弧
    检查外部同步板 0P4809 上的三个信号端子是否没有电压。安装外部同步信号线后,外部同步板 0P4809 上的端子可能会通电。在拆除透明保护盖板之前,请断开电源处的保险丝隔离装置。
    未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
  14. 关闭内门并装回螺钉。
  15. 断开并拆下 UPS 的所有信号线。
  16. 拆下 UPS 正面的固定支架/运输架。妥善保管以备装回。
  17. 关闭并锁定前门。
  18. 抬起 UPS 的支脚,直至脚轮与地面完全接触。
  19. 现在您就可以通过脚轮移动 UPS。
    警告
    当心倾倒
    • UPS 的脚轮专用于在平坦、坚硬和水平表面上运输。
    • UPS 的脚轮适用于短距离(即同一建筑内)运输。
    • 缓慢移动,同时密切注意地面状况和 UPS 平衡情况。
    未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
  20. 拆下 UPS 背部的抗震固定支架(如有)和地面上的抗震固定件(如有)。妥善保管以备装回。

    背面视图

  21. 对于运输距离较长或不适合使用 UPS 脚轮的情况:打开前门,拆下 UPS 最下面一排所有功率模块,然后关闭并锁定前门。
    警告
    当心机柜倾倒
    未安装功率模块的 UPS 头重脚轻,易于倾倒。在搬运和准备运输/装运时应采取适当预防措施。
    未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
    小心
    超重负荷
    功率模块很重(38 千克(83.77 磅)),需要两个人抬起。
    不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
    警告
    小心设备损坏
    • 存放功率模块的环境温度:-15 ~ 40 °C (5 ~ 104 °F),湿度:10 - 80% 无冷凝
    • 将功率模块存放在原始包装中。
    未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
    警告
    当心倾倒
    如果运输距离较长或不适合使用 UPS 脚轮,请确保:
    • 运输人员具有必要技能并经过相应培训;
    • 使用适当工具安全抬起和运输 UPS;
    • 采用适当保护措施(例如包裹或包装)防止产品受损。
    未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

    运输要求:

    • 将 UPS 直立固定在托盘中央,托盘最小尺寸:1000 mm x 1150 mm (39.4 in x 45.3 in)。托盘必须能够承受 UPS 的重量(400 kg (882 lb),未安装功率模块)。

    • 采用适当方法将 UPS 固定到托盘上。

    • 原运输托盘和原运输架如未损坏,可以继续使用。

    危险
    当心倾倒
    • UPS 放置到托盘上后必须立即妥善固定。
    • 固定用五金件必须足够坚固,能够承受装卸和运输过程中的振动和冲击。
    未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
    警告
    避免异常操作
    切勿使用叉车/托盘车直接通过框架吊起/托起 UPS,以免造成框架弯曲或损坏。
    未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
  22. 执行以下操作之一:
    • 拆除 UPS,或
    • 将 UPS 移至新位置进行安装。
  23. 仅适用于在新位置安装 UPS:按照安装手册在新位置安装 UPS。有关安装概述,请参阅UPS 安装步骤含维修旁路机柜的 UPS 安装步骤。启动操作必须由施耐德电气工程师来完成。
    危险
    小心触电、爆炸或电弧
    启动操作必须由施耐德电气工程师来完成。
    未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?