990-91380K-037

安装功率模块

UPS 可能有,也可能没有预装功率模块。额外的电源模块单独装运,必须安装才能达到正确的 UPS 额定功率。
小心
超重负荷
功率模块很重(38 千克(83.77 磅)),需要两个人抬起。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
  1. 从空功率模块插槽中拆下挡板。保管好挡板以备后用。
  2. 将功率模块推入插槽。正确插入功率模块后,启用机制将锁定。
  3. 将随附的螺钉安装在功率模块的顶部和底部。
按照所示顺序,从 1-10 开始安装功率模块。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.