Pasang Lemari Entri Bawah dengan Galaxy VL UPS
BAHAYA |
|---|
|
bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Jangan mengebor atau membuat lubang dalam keadaan pelat
penekan terpasang, dan jangan mengebor atau membuat lubang di tempat
yang berdekatan dengan lemari.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
|
- Lepas panel sisi kiri dari UPS.
- Lepaskan braket (A) dan (B) dari lemari entri bawah. Pasangbraket (A) pada bagian belakang lemari entri bawah. Simpan braket (B) untuk interkoneksi atas dengan UPS.
- Dorong lemari entri bawah ke posisi akhirnya. Sejajarkan dengan penumpu seismik, jika ada. Untuk sistem tanpa penumpu seismik, pasang kembali braket pengangkutan belakang pada bagian belakang lemari entri bawah dan pasang ke lantai.
- Turunkan kaki pengatur kedataran depan dan belakang pada
lemari entri bawah dengan kunci pas hingga terpasang dengan kukuh
di lantai. Roda tidak boleh bersentuhan dengan lantai. Gunakan waterpass
untuk memastikan tingkat kedataran lemari entri bawah.
PEMBERITAHUAN Risiko kerusakan alatJangan pindahkan lemari setelah kaki pengatur kedataran diturunkan.Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan alat. - Siapkan kabel daya dan kabel sinyal:
- Lepaskan pelat depan tengah, pelat depan bawah, dan penutup segitiga dari lemari entri bawah.
- Lepaskan pelat penekan untuk kabel sinyal dan pelat penekan untuk kabel daya.
- Lepaskan dua roda dari pelat penekan untuk kabel daya.
- Bor/lubangi pelat penekan untuk kabel atau konduit/gelang penahan. Pasang konduit/gelang penahan (tidak disediakan), jika ada.
- Pasang kembali pelat penekan. Simpan penutup segitiga, pelat depan bawah, dan pelat depan tengah untuk pemasangan akhir.
- Dorong UPS ke posisinya di sebelah lemari entri bawah. Sejajarkan dengan penumpu seismik, jika ada.
- Turunkan kaki pengatur kedataran depan dan belakang pada
UPS dengan kunci pas hingga terpasang dengan kukuh di lantai. Roda
tidak boleh bersentuhan dengan lantai. Gunakan waterpass untuk memastikan
tingkat kedataran UPS.
PEMBERITAHUAN Risiko kerusakan alatJangan pindahkan lemari setelah kaki pengatur kedataran diturunkan.Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan alat. - Hubungkan lemari entri bawah dan UPS di bagian depan dengan sekrup seperti yang ditunjukkan dan pasang braket atas. Braket atas telah dilepaskan sebelumnya dari atas lemari entri bawah.
- Lepaskan kedua sekrup khusus dari busbar tembaga di UPS.
- Pasangkan kedua sekrup dari kit 0H-1818 untuk mengencangkan ulang busbar tembaga ke rak.
- Pasangkan kedua sekrup khusus untuk interkoneksi belakang antara lemari entri bawah dan UPS seperti yang ditunjukkan.
- Rutekan kabel sinyal melalui lemari entri bawah dan masukkan ke UPS. Rutekan seperti yang ditunjukkan untuk memisahkan kabel Class 2/SELV dari kabel non-Class 2/non-SELV. Pemisah di dalam saluran kabel di UPS memisahkan kabel yang ada.
- Rutekan kabel masukan, kabel bypass, dan kabel PE/konduktor pengardean peralatan (EGC) ke atas melalui bagian kanan lemari entri bawah dan ke dalam UPS seperti yang ditunjukkan.
- Rutekan kabel baterai, kabel netral, dan kabel keluaran ke atas melalui bagian kiri lemari entri bawah dan ke dalam UPS seperti yang ditunjukkan.
- Pasang kembali penutup segitiga, pelat depan bawah, dan pelat depan tengah pada lemari entri bawah.
- Untuk penumpuan seismik: Pasang braket penumpu depan seismik pada UPS dan lemari entri bawah serta pasang braket depan seismik ke lantai. Gunakan perangkat keras yang sesuai untuk jenis lantai yang ada – diameter lubang pada braket depan seismik adalah ø14 mm. Persyaratan minimum adalah perangkat keras 8.8 dengan tingkat kekuatan M12.
- Ikuti panduan pemasangan UPS untuk menghubungkan kabel daya.
BAHAYA