990-91379E-034

Kirk Anahtarlı Tekli UPS Sistemi için Bakım Baypass Çalışmasına Alarak Kapatma

NOT: Kesiciyi sadece ilişkili kesici gösterge lambası yandığında çalıştırın.
  1. Kontrol > Çalıştırma modu > Bypass işlemine aktar öğesini seçin.
  2. SKRU düğmesini basılı tutun, A anahtarını çevirin ve SKRU kilidinden çıkarın.
  3. Bakım bypass kesicisi MBB için A anahtarını kilide yerleştirin ve anahtarı çevirin.
  4. Bakım bypass kesicisi MBB'yi kapatın.
  5. Cihaz çıkış kesicisi UOB'u açın.
  6. UOB cihaz çıkış kesicisi için B anahtarını çevirerek kilitten çıkarın.
  7. B anahtarını SKRU kilidi içine yerleştirin ve anahtarı kilitli konumuna çevirin.
  8. Kontrol > İnvertör > İnvertör kapalı öğesini seçin.
  9. Statik anahtar giriş kesicisi SSIB'yi (varsa) Açın.
  10. Akü kesicisini açın.
  11. Cihazın giriş kesicisi UIB'yi açın.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?