990-91379A-034

Çıkışı Konfigüre Etme

NOT: Bu konfigürasyon, UPS'in doğru çalışması için zorunludur.
  1. Konfigürasyon > Çıkış'a dokunun.
    1. Konfigürasyonunuza bağlı olarak AC gerilimi F-F değerini 380VAC, 400VAC, 415VAC, 440VAC veya 480VAC olarak ayarlayın.
    2. Konfigürasyonunuza bağlı olarak Frekans değerini 50Hz ±1,0, 50Hz ±3,0, 50Hz ±10,0, 60Hz ±1,0, 60Hz ±3,0 veya 60Hz ±10,0'a ayarlayın.
    3. Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam'a ve bir sonraki sayfaya gitmek için ok sembolüne dokunun.
    4. Bypass ve çıkış toleransı (%) değerini ayarlayın. Bypass ve çıkış tolerans aralığı % + 3 ila % + 10, varsayılan % + 10'dur.
    5. Gerilim kompanzasyonu (%) ayarlayın . UPS'in çıkış voltajı, farklı kablo uzunluklarını telafi etmek için ±% 3'e kadar ayarlanabilir. Varsayılan değer %0'dır.
    6. Aşırı yük eşiğini (%) ayarlayın. Aşırı yük aralığı %0 -%100, varsayılan değer %75'tir.
    7. Trafo gerilim kompanzasyonu (%) değerini ayarlayın. Trafo gerilim kompanzasyonu aralığı %0 -%3, varsayılan değer ise %0'dır. Daha fazla ayrıntı için bkz. Çıkış Transformatörü Voltaj Kompanzasyonu ve bir çıkış trafosunun mevcut olduğunu yapılandırmak için bkz. UPS Giriş Yapılandırma.
    8. Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam butonuna basın.
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?