Ağı Konfigüre Etme
Ağ, entegre ve opsiyonel ağ yönetim kartı (NMC) için yapılandırılabilir.
- öğesine dokunun ve entegre ağ yönetim kartını yapılandırmak için Entegre edilmiş NMC için IPv4 öğesini veya isteğe bağlı ağ yönetim kartını (varsa) yapılandırmak üzere Opsiyonel NMC için olanı seçin.
- Seçilen NMC için sayfada IPv4 ayarlarını
yapılandırın:
- IPv4'ü yapılandırmak için Entegre edilmiş NMC IPv4'ü devre dışı bırak/Opsiyonel NMC IPv4'ü devre dışı bırak onay işaretini kaldırın. Onay işareti mevcut olduğunda, hiçbir ayar yapılamaz ve işlev devre dışı bırakılır.
- Adres modunu Manuel, DHCP veya BOOTP olarak ayarlayın. Manuel adres modu için değerleri ekleyin.
- Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam butonuna basın.
- öğesine dokunun ve entegre ağ yönetim kartını yapılandırmak için Entegre edilmiş NMC için IPV6 öğesini veya isteğe bağlı ağ yönetim kartını (varsa) yapılandırmak üzere Opsiyonel NMC için olanı seçin.
- Seçilen NMC için sayfada IPv6 ayarlarını
yapılandırın:
- IPv6'yı yapılandırmak için Entegre edilmiş NMC IPv6'yı devre dışı bırak/Opsiyonel NMC IPv6'yı devre dışı bırak onay işaretini kaldırın. Onay işareti mevcut olduğunda, hiçbir ayar yapılamaz ve işlev devre dışı bırakılır.
- DHCPV6 modunu Adres ve diğer bilgiler, Yalnızca adres dışı bilgiler veya IPv6 hiçbir zaman olarak ayarlayın.
- Oto. Yapılandırma veya Manuel öğesini seçin. Manuel modu için değerleri ekleyin.
- Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam butonuna basın.
- Gerekirse diğer NMC'yi yapılandırmak için adımları tekrarlayın.