990-91203A-006

Conexión de los cables de alimentación en un sistema con entrada de cables por la parte inferior

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Realice un apagado completo del sistema SAI antes de conectar los cables de batería al disyuntor de batería.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  1. Bloquee o etiquete el disyuntor en la posición OFF.

    Vista frontal del armario de baterías vacío

  2. Conecte el cable de punto de protección a tierra (PE).
  3. Conecte los cables de CC (CC+, CC-) desde el SAI.
  4. Coloque la cubierta de protección sobre los terminales de la parte izquierda del disyuntor de batería.

    Vista frontal del armario de baterías vacío

  5. Instale las baterías como se indica en el manual de instalación que se proporciona con el armario de baterías vacío.
  6. Conecte los cables (Batt+, Batt-) de las baterías del armario de baterías vacío 1 al disyuntor de batería.

    Vista frontal del armario de baterías vacío

  7. Solo para instalación con dos armarios de baterías vacíos: Conecte el cable de tierra del armario de baterías vacío 1 al armario de baterías vacío 2.

    Vista frontal del armario de baterías vacío 1 y 2

  8. Solo para instalación con dos armarios de baterías vacíos: Conecte los cables (Batt+, Batt-) de las baterías del armario de baterías vacío 2 al disyuntor de batería.
  9. Coloque la cubierta de protección sobre los terminales de la parte derecha del disyuntor de batería.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?