990-91203A-024

Conecte os cabos de alimentação a um sistema de entrada de cabos inferior

PERIGO
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Execute um corte total de energia no sistema nobreak antes de ligar os cabos da bateria à do disjuntor da bateria.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
  1. Bloqueie/desenergize o disjuntor na posição Desativado.

    Vista frontal do gabinete de baterias vazio

  2. Conecte o cabo PE.
  3. Conecte os cabos CC (CC+, CC-) do nobreak.
  4. Instale a tampa de proteção sobre os terminais no lado direito do disjuntor da bateria (conectado ao gabinete de E/S).

    Vista frontal do gabinete de baterias vazio

  5. Instale as baterias conforme descrito no manual de instalação fornecido com o gabinete de baterias vazio.
  6. Conecte os cabos da bateria (Bat+, Bat-) das baterias no gabinete de baterias vazio 1 ao disjuntor da bateria.

    Vista frontal do gabinete de baterias vazio

  7. Somente para instalação com dois gabinetes de baterias vazios: Conecte o cabo terra do gabinete de baterias vazio 1 ao gabinete de baterias vazio 2.

    Vista frontal do gabinete de baterias vazio 1 e 2

  8. Somente para instalação com dois gabinetes de baterias vazios: Conecte os cabos da bateria (Bat+, Bat-) das baterias no gabinete de baterias vazio 2 ao disjuntor da bateria.
  9. Instale a tampa de proteção sobre os terminais no lado direito do disjuntor da bateria.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?