990-91203A-032

เชื่อมต่อสายไฟในระบบที่มีทางเข้าสายเคเบิลด้านล่าง

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
ปิดกำลังไฟฟ้าทั้งหมดของ UPS ก่อนทำการเชื่อมต่อเคเบิลแบตเตอรี่เข้ากับเบรกเกอร์แบตเตอรี่
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
  1. ล็อกเอาท์/แทกเอาท์เบรกเกอร์ในตำแหน่ง "ปิด"

    มุมมองด้านหน้าตู้แบตเตอรี่เปล่า

  2. ต่อสาย PE
  3. ต่อสายเคเบิล DC (DC +, DC-) จาก UPS
  4. ติดตั้งฝาครอบป้องกันเหนือขั้วต่อสายทางด้านซ้ายของเบรกเกอร์แบตเตอรี่

    มุมมองด้านหน้าตู้แบตเตอรี่เปล่า

  5. ติดตั้งแบตเตอรี่ตามคำแนะนำในคู่มือการติดตั้งที่มาพร้อมกับตู้แบตเตอรี่เปล่า
  6. ต่อสายเคเบิลแบตเตอรี่ (Batt +, Batt-) จากแบตเตอรี่ในตู้แบตเตอรี่เปล่าที่ 1 เข้ากับเบรกเกอร์แบตเตอรี่

    มุมมองด้านหน้าตู้แบตเตอรี่เปล่า

  7. สำหรับการติดตั้งกับตู้แบตเตอรี่เปล่าสองตู้เท่านั้น: ต่อสายดินจากตู้แบตเตอรี่เปล่า 1 เข้ากับตู้แบตเตอรี่เปล่า 2

    มุมมองด้านหน้าตู้แบตเตอรี่เปล่า 1 และ 2

  8. สำหรับติดตั้งกับแชนแนลแบตเตอรี่เปล่าสองจุดเท่านั้น: ต่อสายเคเบิลแบตเตอรี่ (Batt +, Batt-) จากแบตเตอรี่ในตู้แบตเตอรี่เปล่าที่ 2 เข้ากับเบรกเกอร์แบตเตอรี่
  9. ติดตั้งฝาครอบป้องกันเหนือขั้วต่อสายทางด้านขวาของเบรกเกอร์แบตเตอรี่
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?