990-91203A-034

Güç Kablolarını Alt Kablo Giriş Sistemine Bağlama

TEHLİKE
Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
Akü kablolarını klasik akü kesicisine bağlamadan önce UPS sisteminin gücünü tamamen kapatın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
  1. Kesiciyi KAPALI pozisyonunda Kilitleyin/Etiketleyin.

    Boş Akü Kabininin Önden Görünümü

  2. PE kablosunu bağlayın.
  3. DC kablolarını (DC+, DC-) UPS'den bağlayın.
  4. Koruma kapağını akü kesicisinin sol tarafındaki terminallere takın.

    Boş Akü Kabininin Önden Görünümü

  5. Aküleri boş akü kabiniyle birlikte verilen kurulum kılavuzunda açıklandığı şekilde takın.
  6. Akü kablolarını (Batt+, Batt-) boş akü kabini 1'deki akülerden akü kesicisine bağlayın.

    Boş Akü Kabininin Önden Görünümü

  7. Sadece iki adet boş akü kabiniyle kurulum için: Topraklama kablosunu boş akü kabini 1'den boş akü kabini 2'ye bağlayın.

    Boş Akü Kabini 1 ve 2'nin Önden Görünümü

  8. Sadece iki adet boş akü kabiniyle kurulum için: Akü kablolarını (Batt+, Batt-) boş akü kabini 2'deki akülerden akü kesicisine bağlayın.
  9. Koruma kapağını akü kesicisinin sağ tarafındaki terminallere takın.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?