990-91203A-007

Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας σε σύστημα κάτω εισόδου καλωδίων

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης τόξου
Αποσυνδέστε πλήρως το σύστημα UPS από την τροφοδοσία πριν συνδέσετε τα καλώδια μπαταρίας στον αυτόματο διακόπτη ισχύος μπαταρίας.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
  1. Ασφαλίστε και επισημάνετε τον αυτόματο διακόπτη ισχύος στη θέση ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ.

    Μπροστινή όψη του κενού ερμαρίου μπαταρίας

  2. Συνδέστε το καλώδιο PE.
  3. Συνδέστε τα καλώδια DC (DC+, DC-) από το UPS.
  4. Εγκαταστήστε το προστατευτικό κάλυμμα στα τερματικά στην αριστερή πλευρά του αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας.

    Μπροστινή όψη του κενού ερμαρίου μπαταρίας

  5. Τοποθετήστε τις μπαταρίες όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που παρέχεται μαζί με το κενό ερμάριο μπαταρίας.
  6. Συνδέστε τα καλώδια μπαταρίας (Batt+, Batt-) από τις μπαταρίες του κενού ερμαρίου μπαταρίας 1 στον αυτόματο διακόπτη ισχύος μπαταρίας.

    Μπροστινή όψη του κενού ερμαρίου μπαταρίας

  7. Μόνο για εγκατάσταση με δύο κενά ερμάρια μπαταρίας: Συνδέστε το καλώδιο γείωσης από το κενό ερμάριο μπαταρίας 1 στο κενό ερμάριο μπαταρίας 2.

    Μπροστινή όψη των κενών ερμαρίων μπαταρίας 1 και 2

  8. Μόνο για εγκατάσταση με δύο κενά ερμάρια μπαταρίας: Συνδέστε τα καλώδια μπαταρίας (Batt+, Batt-) από τις μπαταρίες του κενού ερμαρίου μπαταρίας 2 στον αυτόματο διακόπτη ισχύος μπαταρίας.
  9. Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα πάνω από τα τερματικά στη δεξιά πλευρά του αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;