990-91203A-022

De voedingskabels aansluiten in een systeem met kabelinvoer aan de onderkant

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Schakel de voeding van het UPS-systeem volledig uit voordat u de batterijkabels op de batterijschakelaar aansluit.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
  1. Volg de lockout/tagout-procedure om de schakelaar UIT te zetten.

    Vooraanzicht van de lege batterijbehuizing

  2. Sluit de PE-kabel aan.
  3. Verbind de DC-kabels (DC+, DC-) vanaf de UPS.
  4. Plaats de beschermingsplaat over de contacten aan de linkerzijde van de batterijschakelaar.

    Vooraanzicht van de lege batterijbehuizing

  5. Installeer de batterijen zoals beschreven in de installatiehandleiding die bij de lege batterijbehuizing is geleverd.
  6. Verbind de batterijkabels (Batt+, Batt-) vanaf de batterijen in de lege batterijbehuizing 1 met de batterijschakelaar.

    Vooraanzicht van de lege batterijbehuizing

  7. Alleen voor installatie met twee lege batterijbehuizingen: Verbind de aardingskabel van lege batterijbehuizing 1 met lege batterijbehuizing 2.

    Vooraanzicht van lege batterijbehuizing 1 en 2

  8. Alleen voor installatie met twee lege batterijbehuizingen: Verbind de batterijkabels (Batt+, Batt-) vanaf de batterijen in de lege batterijbehuizing 2 met de batterijschakelaar.
  9. Plaats de beschermingsplaat over de contacten aan de rechterzijde van de batterijschakelaar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?