990-5910G-037

查看日志

  1. 点击日志。日志中会显示最近的 100 个事件,按从新到旧的顺序排列。
    1. 点击箭头按钮可转到下一页或上一页。
    2. 点击双箭头按钮可转到第一页或最后一页。
    3. 点击回收站按钮可删除日志中存储的所有事件。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?