990-5910G-037

运行模式

Galaxy UPS 有两种不同级别的运行模式:

  • UPS 模式:单台 UPS 的运行模式。请参阅UPS 模式

  • 系统模式:整个 UPS 系统为负载供电的运行模式。请参阅系统模式

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?