990-5910G-037

输出变压器电压补偿

可以对输出变压器进行补偿以平衡输出电压降 (0-3%)。

  1. 断开 UPS 负载

  2. 测量 0% 负载下变压器次级侧电压,然后通过电压补偿 (%) 设置来手动调整 UPS 的输出电压以进行偏移补偿(如有)。

  3. 将负载连接至 UPS

  4. 再次测量 X% 负载下变压器次级侧的电压,然后通过变压器电压补偿 (%) 设置来调整 UPS 的输出电压以补偿变压器的电压降。

特定负载所需的变压器电压补偿用于根据输出负载百分比在 UPS 上自动进行线性输出电压调整。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?