990-5910E-037

系统模式

系统模式显示了整个 UPS 系统(包括周围的开关设备)的输出状态,以及为负载供电的电源。

逆变器运行模式

在逆变器运行模式中,负载由逆变器供电。当系统运行模式为逆变器运行时,UPS 模式可以是正常运行或电池运行。

请求静态旁路运行模式

当系统处于请求静态旁路运行模式时,负载由旁路电源供电。如果检测到故障,系统将切换为逆变器运行或强制静态旁路运行。

强制静态旁路运行模式

系统在收到 UPS 系统指令或用户按下 UPS 上的逆变器 OFF(关闭)按钮后,会进入强制静态旁路运行模式。在强制静态旁路运行模式中,负载由旁路电源通过未经调节的电源直接供电。

注: 当系统以强制静态旁路模式运行时,电池不作为备用电源使用。

维护旁路运行模式

在维护旁路运行模式中,负载由旁路电源通过未经调节的电源直接供电。

注: 在维护旁路运行模式中,电池不作为备用电源使用。

ECO 模式

ECO 模式可允许系统配置为使用请求静态旁路运行(通过旁路负载供电)作为预定义环境下的首选运行模式。ECO 模式的主要优势是可降低耗电量。当市电供电发生中断时,UPS 会切换到逆变器运行模式,从而向负载提供不间断电源。

注: 对并机系统其中一台 UPS 的 ECO 模式设置进行更改后,此设置会共享给并机系统的全部 UPS。

E-变换模式

E-变换允许系统通过旁路向负载的有功部分供电。逆变器在运行时保持与旁路电源并联连接,并向负载的无功部分供电。当负载的无功部分在 UPS 输入电流中严重下降时,无论负载功率因数为何,UPS 的输入功率因数始终维持在校正值附近。如果市电供电发生中断,逆变器会立即维持输出电压,从而消除在切换出 E-变换模式过程中的断电或压降。

注: 对并机系统其中一台 UPS 的 E-变换模式设置进行更改后,此设置会共享给并机系统的全部 UPS。

关闭模式

系统未在向负载供电。电池充电,显示屏开启。
本页的QR代码

这有帮助吗?