990-5910F-005

Status-LEDs am modularen Batterieschrank

Entfernen Sie die Vordertür/Frontplatte des modularen Batterieschranks, um die Status-LEDs für die Batteriereihen freizulegen.
  • Eine grüne LED bedeutet, dass die Batteriereihe einwandfrei funktioniert.

  • Die LED „Aus“ bedeutet, dass der modulare Batterieschrank ausgeschaltet ist oder dass für diese Batteriereihe keine Batteriemodule installiert sind.

  • Eine rote LED bedeutet, dass die Batteriereihe nicht vollständig ist (d. h., es sind nicht alle vier erforderlichen Batteriemodule angeschlossen).

  • Eine rot blinkende LED bedeutet, dass für diese Batteriereihe ein Alarm anliegt.

Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen des Status der modularen Batterie und Anzeigen der Protokolle. Informationen zum Ersetzen einer Batteriereihe finden Sie unter Ersetzen oder Installieren einer modularen Batteriereihe.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.