Live Swap: Hinzufügen, Entfernen oder Austauschen eines Leistungsmoduls
HAFTUNGSAUSSCHUSS:
-
Elektrische Geräte dürfen nur von entsprechend qualifiziertem, geschultem, erfahrenem und kompetentem Personal installiert, betrieben, gewartet, ausgetauscht oder ähnliche Arbeiten daran durchgeführt werden, das über die erforderlichen Autorisierungen (z. B. Lizenzen, Genehmigungen oder Zertifizierungen) für die Durchführung dieser Arbeiten verfügt. Alle Arbeiten müssen in einer Weise, bei der keine Gefahr entstehen kann, und unter Verwendung geeigneter persönlicher Schutzausrüstung (PSA) durchgeführt werden.
-
Der Benutzer muss bei der Verwendung dieser Ausrüstung und beim Ausführen von Arbeiten an oder in der Nähe von elektrischer Ausrüstung sowie beim Zulassen der Ausführung solcher Arbeiten die Einhaltung der Anweisungen und des Benutzerhandbuchs des Herstellers sowie sämtlicher anwendbaren Gesetze, Vorschriften, Normen und Anleitungen sicherstellen.
-
Weder Schneider Electric noch seine verbundenen Unternehmen sind für etwaige Haftungsansprüche, Kosten, Verluste, Schäden, Todesfälle oder Verletzungen haftbar, die auf unsachgemäße Verwendung dieser Ausrüstung oder Nichteinhaltung mit den oben genannten Anforderungen zurückzuführen sind.
GEFAHR |
|---|
|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
|
WARNUNG |
|---|
|
Beschädigungsrisiko
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden
zur Folge haben.
|
VORSICHT |
|---|
|
Schwerlast
Leistungsmodule sind schwer und müssen durch zwei
Personen angehoben werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge
haben.
|
-
Vergewissern Sie sich, dass die verbleibenden Leistungsmodule die Last versorgen können, bevor Sie ein Leistungsmodul aus der USV entfernen.
-
Das Hinzufügen weiterer installierter Leistungsmodule in der USV bzw. das Entfernen von Leistungsmodulen daraus ist nur bei erweiterbaren USV-Modellen möglich (GVSUPS50K150HS, GVSUPS50K150GS oder GVSUPS25K75FS). Vergewissern Sie sich, dass die Installation korrekt für die Zunahme der Nennleistung ausgelegt ist, bevor Sie weitere Leistungsmodule in der USV installieren. Bei fehlerhafter Bemessung der Installation kann diese überlastet werden. Informationen zu den Anforderungen für vor- und nachgeschaltete Schutzvorrichtungen, Kabelgrößen usw. finden Sie in der Installationsanleitung.
-
Bei nicht erweiterbaren USV-Modellen ist lediglich der Austausch bereits vorhandener Leistungsmodule möglich.
- Entfernen eines Leistungsmoduls:
- Entfernen Sie die Schrauben und drücken Sie den Entriegelungsschalter.
- Ziehen Sie das Leistungsmodul zur Hälfte heraus. Ein Sperrmechanismus verhindert, dass das Leistungsmodul ganz herausgezogen wird.
- Lösen Sie die Verriegelung, indem Sie die Entriegelungstaste an beiden Seiten des Leistungsmoduls drücken, und nehmen Sie das Leistungsmodul heraus.
- Nur bei erweiterbaren USV-Modellen: Wenn kein Ersatz-Leistungsmodul installiert wird: Installieren Sie eine Füllplatte vor dem leeren Leistungsmodulfach.
- Installieren eines Leistungsmoduls:
- Nur bei erweiterbaren USV-Modellen: Um ein zusätzliches Leistungsmodul zu installieren, entfernen Sie die Füllplatte vom leeren Leistungsmodulfach. Bewahren Sie die Füllplatte zur späteren Verwendung auf.
- Schieben Sie das Leistungsmodul in das Fach. Der Aktivierungsmechanismus schnappt ein, wenn das Leistungsmodul ordnungsgemäß eingesetzt ist.
- Bringen Sie die mitgelieferten Schrauben an den Seiten des Leistungsmoduls an.
Das Leistungsmodul führt einen Selbsttest aus, passt automatisch seine Konfiguration an das System an und schaltet sich online.
GEFAHR |
|---|
|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
In allen Leistungsmodulfächern muss entweder ein
Leistungsmodul oder eine Füllplatte installiert sein.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
|
GEFAHR
WARNUNG
VORSICHT