990-5910G-018

モジュール式バッテリーキャビネットのステータスLED

バッテリーストリングのステータスLEDを確認するには、モジュール式バッテリーキャビネットのフロントドアまたはフロントパネルを取り外します。
  • LEDが緑色で点灯している場合、バッテリーストリングは正常な状態になっています。

  • LEDが点灯していない場合、モジュール式バッテリーキャビネットに電力が供給されていないか、バッテリーストリングにバッテリーモジュールが取り付けられていません。

  • LEDが赤で点灯している場合、バッテリーストリングの4つのバッテリーモジュールのうち、1つ以上のバッテリーモジュールが接続されていません。

  • LEDが赤で点滅している場合、バッテリーストリングでアラームが発生しています。

アラームの詳細については、モジュール式バッテリーのステータスの表示ログの表示を参照してください。バッテリーストリングの交換方法については、モジュール式バッテリーストリングの交換と取り付けを参照してください。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.