990-5910G-019

구성된 네트워크 관리 인터페이스에 액세스

네트워크 관리 카드 웹 인터페이스는 다음과 호환됩니다.
Windows® 운영 체제:

  • 호환성 보기가 활성화된 Microsoft® Internet Explorer® (IE) 10.x 이상

  • Microsoft® Edge® 최신 릴리스


모든 운영 체제:
  • Mozilla® Firefox® 또는 Google® Chrome®의 최신 릴리스

아래의 절차는 웹 인터페이스에서 네트워크 관리 인터페이스에 액세스하는 방법을 설명합니다. 설정된 경우 다음과 같은 인터페이스를 사용할 수도 있습니다.

  • SSH

  • SNMP

  • FTP

  • SFTP

주의: www.schneider-electric.com에서 제품에 대한 Security Deployment Guidelines and Security Handbook를 확인하실 수 있습니다.

네트워크 관리 카드는 시간 동기화를 위해 NTP 연결을 지원합니다. 전체 UPS 시스템(단일 또는 병렬)에서 하나의 네트워크 관리 인터페이스만 시간을 동기화하도록 설정되어 있는지 확인하십시오.

웹 인터페이스를 사용하는 경우 다음의 프로토콜을 사용할 수 있습니다.

  • HTTP 프로토콜(기본적으로 해제되어 있음) - 사용자 이름과 PIN에 의한 인증을 제공하지만 암호화 기능은 없습니다.

  • HTTPS 프로토콜(기본적으로 설정되어 있음) - SSL(Secure Socket Layer)을 사용하는 강화된 보안을 통해 사용자 이름, PIN 및 전송하는 데이터를 암호화하며 디지털 인증서를 통해 네트워크 관리 카드를 인증합니다.

HTTP/HTTPS 프로토콜 사용을 참조하십시오.

기본적으로 SNMP 프로토콜은 사이버 보안 위험을 피하기 위해 네트워크 관리 카드에서 해제됩니다. 네트워크 관리 카드의 모니터링 기능을 사용하거나 EcoStruxure IT Gateway 또는 StruxureWare Data Center Expert에 연결하려면 SNMP 프로토콜이 반드시 활성화되어야 합니다. 다음 SNMP 프로토콜 중 하나를 설정하고 사용할 수 있습니다.

  • SNMPv1은 최소한의 보안을 제공합니다. 이 프로토콜을 사용하는 경우 Schneider Electric은 액세스 제어 매개변수를 사용자 지정하여 보안을 강화할 것을 권장합니다.

  • SNMPv3은 암호화와 인증을 통해 강화된 보안을 제공합니다. Schneider Electric은 더 나은 보안 및 액세스 제어 매개변수 사용자 지정을 위해 이 프로토콜을 사용할 것을 권장합니다.

SNMP 프로토콜 사용을 참조하십시오.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?