990-5910G-019

알람 메시지

표시 텍스트 심각도 설명 해결책
활성화 코드는 UPS에 유효하지 않음 위험 활성화 코드는 UPS에 유효하지 않습니다. 유효한 활성화 코드를 입력하십시오.
활성화 코드 누락 위험 활성화 코드가 누락되었습니다. 활성화 코드를 입력하십시오.
먼지 필터의 기술 점검 권장 정보 제공 예방 유지 관리가 권장되므로 먼지 필터를 확인해야 합니다. 먼지 필터의 교체가 필요할 수 있습니다.
실내 온도가 높음 경고 실내 온도가 높습니다.  
실내 온도 허용 범위 벗어남 경고 실내 온도가 허용 범위를 벗어났습니다.  
사용 가능한 UPS 전력이 구성된 UPS 정격 전력보다 낮음 경고 인버터에서 사용 가능한 전력이 구성된 UPS 정격 전력보다 낮습니다.  
배터리 방전 중 경고 UPS가 입력에서 가져올 수 있는 양보다 많은 전력을 부하가 소비하기 때문에 UPS가 배터리에서 전력을 가져오고 있습니다.  
배터리 차단기 BB1 열림 경고 배터리 차단 장치 BB1이 열려 있습니다.  
배터리 차단기 BB2 열림 경고 배터리 차단 장치 BB2가 열려 있습니다.  
배터리 용량이 최소 허용 수준 미만임 경고 UPS 정격 전력에 따라 배터리 용량이 허용 가능한 최소값보다 낮습니다. 배터리가 손상될 수 있습니다. 배터리 구성을 변경하거나 대용량 배터리를 추가하십시오.
배터리 상태 Poor 경고 배터리 용량이 50% 미만입니다. 배터리를 교체해야 합니다.
배터리 상태 Weak 경고 배터리 용량이 50%에서 75% 사이입니다.  
배터리 구성이 잘못됨 경고 직렬 배터리 수, 배터리의 셀 수 및 공칭 셀 전압에 대한 설정 구성이 UPS의 배터리 전압 범위와 일치하지 않습니다. 배터리 설정을 확인하고 수정하십시오.
배터리 플로트 충전 전류가 예상 값을 초과함 경고 배터리 플로트 충전 전류가 예상 값을 초과하며 열폭주를 방지하기 위해 제한되었습니다. 배터리를 확인하십시오.
배터리가 허용되는 최소 런타임 미만임 경고 배터리 런타임이 허용 가능한 최소값보다 낮게 구성되었습니다.  
배터리가 올바르게 작동하지 않음 위험 배터리가 올바르게 작동하지 않습니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
배터리 모듈 온도 허용 범위 초과 경고 배터리 모듈 온도가 허용 범위를 초과했습니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
배터리 모듈 온도 센서가 올바르게 작동하지 않음 경고 배터리 모듈 온도 센서가 올바르게 작동하지 않습니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
배터리 모듈 유형 알 수 없음 경고 배터리 모듈 유형을 알 수 없습니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
배터리 실내 환기 작동 불능 경고 입력 접점에 배터리 실내 환기가 올바르게 작동하지 않는 것으로 나타났습니다.  
배터리 전압이 배터리 구성과 일치하지 않음 위험 배터리 전압이 배터리 구성 설정과 일치하지 않습니다. 배터리 설정을 확인하고 수정하십시오.
BMC 통신 유실 - 연결됨 경고 BMC(배터리 모니터 컨트롤러)와 SLC(시스템 레벨 컨트롤러) 간의 통신 연결이 끊어졌습니다. BMC(배터리 모니터 컨트롤러)가 연결되었습니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
BMC 통신 유실 - 연결이 끊김 경고 BMC(배터리 모니터 컨트롤러)와 SLC(시스템 레벨 컨트롤러) 간의 통신 연결이 끊어졌습니다. BMC(배터리 모니터 컨트롤러)의 연결이 끊어졌습니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
BMC 통신이 인증되지 않음 경고 BMC(배터리 모니터 컨트롤러)와 SLC(시스템 레벨 컨트롤러) 간의 통신 연결이 인증되지 않았습니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
중성선과 접지 사이 배선이 누락됨 경고 중성선과 접지 사이 배선이 누락되었습니다.  
차단기 IMB 닫힘 경고 내부 유지보수 바이패스 차단 장치 IMB가 닫혀 있어 바이패스로부터 보호되지 않는 전력이 부하에 공급되고 있습니다.  
차단기 MBB 닫힘 경고 유지보수 바이패스 차단 장치 MBB가 닫혀 있어 바이패스로부터 보호되지 않는 전력이 부하에 공급되고 있습니다.  
차단기 RIMB 닫힘 경고 원격 내부 유지보수 바이패스 차단 장치 RIMB가 닫혀 있어 바이패스로부터 보호되지 않는 전력이 부하에 공급되고 있습니다.  
차단기 SIB 열림 경고 시스템 격리 차단 장치 SIB가 열려 있어 시스템이 부하를 공급할 수 없습니다.  
차단기 SSIB 열림 경고 스태틱 스위치 입력 차단 장치 SSIB가 열려 있어 스태틱 바이패스가 작동하지 않습니다.  
차단기 UIB 열림 경고 장치 입력 차단 장치 UIB가 열려 있어 UPS가 정상 작동하지 않습니다.  
차단기 UOB 열림 경고 장치 출력 차단 장치 UOB가 열려 있어 UPS가 부하를 공급할 수 없습니다.  
바이패스 주파수 허용 범위 벗어남 경고 바이패스 주파수가 허용 범위를 벗어났습니다. 바이패스 주파수 및 바이패스 입력 주파수 설정을 확인하십시오.
바이패스 위상 누락 경고 바이패스에 위상이 누락되었습니다. 바이패스를 확인하십시오. Schneider Electric에 문의하십시오.
바이패스 위상 순서 올바르지 않음 경고 바이패스 측의 위상 회전이 올바르지 않습니다. 바이패스를 확인하십시오. Schneider Electric에 문의하십시오.
바이패스 전압 허용 범위 벗어남 경고 바이패스 전압이 허용 범위를 벗어났으며 UPS가 수동 바이패스 모드로 전환될 수 없습니다.  
충전 전력 감소 정보 제공 배터리 충전 전력이 줄어들었습니다. 이 기능에 대한 입력이 활성화되었거나 입력 전류가 최대 한도에 도달했습니다.
높은 배터리 온도로 인해 충전기 정지 경고 배터리 온도가 높아 충전기가 정지되었습니다. 배터리 온도를 확인하십시오.
구성된 UPS 정격 전력이 프레임 정격 전력을 초과함 위험 구성된 UPS 정격 전력이 프레임 정격 전력을 초과합니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
이중화 유실 및/또는 강제 스태틱 바이패스 전환 확인 경고 인버터 꺼짐 버튼이 눌려 있으며 사용자는 리던던시가 유실되거나 시스템이 수동 스태틱 바이패스로 전환되는지 확인해야 합니다. 디스플레이를 사용하여 확인하거나 중단하십시오.
컨트롤러 박스 사용 안 함 경고 사용자가 컨트롤러 박스를 비활성화했습니다.  
디스플레이 통신이 끊김 - 연결됨 경고 디스플레이와 SLC(시스템 레벨 컨트롤러) 간의 통신 연결이 끊어졌습니다. 디스플레이가 연결되었습니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
디스플레이 통신이 끊김 - 연결이 끊김 경고 디스플레이와 SLC(시스템 레벨 컨트롤러) 간의 통신 연결이 끊어졌습니다. 디스플레이의 연결이 끊어졌습니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
디스플레이 통신이 인증되지 않음 경고 디스플레이와 SLC(시스템 레벨 컨트롤러) 간의 통신 연결이 인증되지 않았습니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
EPO 스위치가 활성화됨 위험 비상 전원 차단(EPO) 스위치가 활성화되었습니다. 비상 전원 차단(EPO) 스위치를 비활성화하십시오.
외부 배터리 모니터링 오류 감지 경고 입력 접점에 외부 배터리 모니터링이 오류를 감지한 것으로 나타났습니다.  
외부 배터리 모니터링: 주요 경보 위험 외부 배터리 모니터링에서 주요 경보가 감지되었음을 나타내는 입력 접점입니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
외부 배터리 모니터링: 사소한 경보 경고 외부 배터리 모니터링에서 사소한 경보가 감지되었음을 나타내는 입력 접점입니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
외부 신호로 인해 충전기 꺼짐: 활성화됨 경고 충전기 끄기에 대한 입력 접점이 활성화되어 있습니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
병렬 UPS 장치의 펌웨어 버전이 일치하지 않음 경고 병렬 UPS 장치의 펌웨어 버전이 일치하지 않습니다. 펌웨어가 병렬 시스템의 모든 UPS 장치를 동일한 버전으로 업데이트합니다.
일반 병렬 시스템 이벤트 위험 병렬 시스템이 올바르게 구성되지 않았거나 올바르게 작동하지 않습니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
발전기에서 UPS 전원 공급 정보 제공 genset이 UPS를 공급하고 있음이 입력 접점에 표시됩니다.  
접지 오류 감지 경고 입력 접점에 접지선 오류가 감지된 것으로 나타났습니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
높은 배터리 온도 수준 경고 배터리 온도가 경보 설정보다 높습니다. 배터리 온도를 확인하십시오. 온도가 높으면 배터리 수명이 단축될 수 있습니다.
높은 배터리 온도 셧다운 위험 에너지 저장 감시 장치에서 배터리 온도가 셧다운 한계를 초과하는 것으로 감지되었습니다. 배터리 온도를 확인하십시오.
고효율 모드 사용 안 함 정보 제공 고효율 모드가 입력 접점에서 해제됩니다.  
원격 센서의 고습도 임계값 초과 경고 통합 환경 모니터 센서에 대해 고습 임계값 위반이 있습니다. 환경을 확인하십시오.
원격 센서의 고온 임계값 초과 경고 통합 환경 모니터 센서에 대해 고온 임계값 위반이 있습니다. 환경을 확인하십시오.
MBB가 있는 병렬 시스템에서 IMB 닫힘 경고 내부 유지보수 차단 장치 IMB가 유지보수 바이패스 차단 장치 MBB가 있는 병렬 시스템에서 닫혔습니다.  
IMB 리던던트 모니터링이 올바르게 작동하지 않음 경고 내부 유지보수 차단 장치 IMB의 리던던트 AUX 스위치 2개가 동일한 상태를 보고하지 않습니다. 내부 유지보수 차단 장치 IMB의 AUX 스위치 배선을 확인하십시오.
불완전한 배터리 스트링이 감지됨 경고 불완전한 배터리 스트링이 감지되었습니다. 누락된 배터리 모듈을 추가하십시오.
잘못된 3선 구성이 감지됨 위험 UPS가 구성된 UPS 시스템 전압에서 3선 시스템으로 작동할 수 없습니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
잘못된 배터리 모니터 컨트롤러(BMC) 구성이 감지됨 경고 잘못된 배터리 모니터 컨트롤러(BMC) 구성이 감지되었습니다. BMC(배터리 모니터 컨트롤러) 주소 ID가 올바르게 할당되었고 구성된 모듈형 배터리 캐비닛 수가 설치된 것과 일치하는지 확인하십시오.
잘못된 시스템 전압 구성이 감지됨 위험 구성된 UPS 시스템 전압이 허용 범위 내에 있지 않습니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
잘못된 UPS 기본 모델 번호가 감지됨 위험 UPS 기본 모델 번호가 설치된 프레임 유형, 전원 모듈 유형 및/또는 SBS(스태틱 스위치 모듈) 유형과 일치하지 않습니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
잘못된 UPS 모델 번호가 감지됨 위험 UPS 모델 번호가 UPS 기본 모델 번호와 일치하지 않습니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
입력 주파수 허용 범위 벗어남 경고 입력 주파수가 허용 범위를 벗어났습니다. 입력 주파수 및 입력 주파수 설정을 확인하십시오.
입력 위상 누락 경고 입력에 위상이 없습니다. 입력을 확인하십시오. Schneider Electric에 문의하십시오.
입력 위상 순서 올바르지 않음 경고 입력 측의 위상 회전이 올바르지 않습니다. 입력을 확인하십시오. Schneider Electric에 문의하십시오.
입력 전압 허용 범위 벗어남 경고 입력 전압이 허용 범위를 벗어났습니다.  
내부 전원 모듈 리던던시 유실 경고 사용 가능한 전원 모듈이 충분하지 않아 구성된 내부 전원 모듈 리던던시가 유실되었습니다. 더 많은 전원 모듈을 추가하십시오.
사용자 요청에 의해 인버터 꺼짐 경고 사용자 요청에 의해 인버터가 꺼져 있습니다.  
인버터 출력과 바이패스 입력 위상 불일치 경고 UPS 인버터 출력이 바이패스 입력과 같은 위상에 있지 않습니다.  
UPS의 부하가 경고 수준을 초과함 경고 UPS의 부하가 경고 수준을 초과했습니다. 시스템의 부하량을 줄이십시오.
원격 센서에 대한 통신 유실 위험 로컬 네트워크 관리 인터페이스와 통합 환경 모니터 간 통신이 끊겼습니다. 환경을 확인하십시오.
낮은 배터리 온도 수준 경고 배터리 온도가 경보 설정보다 낮습니다.  
원격 센서의 저습도 임계값 초과 경고 통합 환경 모니터 센서에 대해 저습도 임계값 위반이 있습니다. 환경을 확인하십시오.
원격 센서의 저온 임계값 초과 경고 통합 환경 모니터 센서에 대해 저온 임계값 위반이 있습니다. 환경을 확인하십시오.
원격 센서의 최대 습도 임계값 초과 위험 통합 환경 모니터 센서에 대해 최대 습도 임계값 위반이 있습니다. 환경을 확인하십시오.
원격 센서의 최대 온도 임계값 초과 위험 통합 환경 모니터 센서에 대해 최대 온도 임계값 위반이 있습니다. 환경을 확인하십시오.
MBB 리던던트 모니터링이 올바르게 작동하지 않음 경고 유지보수 바이패스 차단 장치 MBB의 리던던트 AUX 스위치 2개가 동일한 상태를 보고하지 않습니다. 유지보수 바이패스 차단 장치 MBB의 AUX 스위치 배선을 확인하십시오.
원격 센서의 최소 습도 임계값 초과 위험 통합 환경 모니터 센서에 대해 최소 습도 임계값 위반이 있습니다. 환경을 확인하십시오.
원격 센서의 최소 온도 임계값 초과 위험 통합 환경 모니터 센서에 대해 최소 온도 임계값 위반이 있습니다. 환경을 확인하십시오.
스트링 수준에서 배터리 브랜드 혼합이 감지됨 경고 스트링의 배터리 모듈이 동일한 브랜드가 아닙니다. 스트링의 배터리 모듈이 동일한 브랜드인지 확인하십시오.
시스템 레벨에서 혼합 배터리 모듈의 commercial references가 감지됨 경고 시스템 레벨에서 혼합 배터리 모듈의 commercial references가 감지되었습니다. 설치된 모든 배터리 모듈의 commercial reference가 동일한지 확인하십시오.
혼합 배터리 솔루션이 감지됨 경고 UPS가 일반형 배터리 솔루션용으로 구성되었지만 하나 이상의 배터리 모듈이 있는 것으로 감지되었습니다. 배터리 모듈이 설치되어 있지 않은지 확인하십시오.
모듈형 배터리 차단기 열림 경고 모듈형 배터리 차단 장치가 열려 있습니다.  
모듈형 배터리 캐비넷 commercial reference 알 수 없음 경고 모듈형 배터리 캐비넷 commercial reference를 알 수 없습니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
모듈형 배터리 캐비닛 퓨즈 용단 경고 모듈형 배터리 캐비닛 퓨즈가 용단되었습니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
모듈형 배터리 DC 릴레이 열림 경고 모듈형 배터리 DC 릴레이가 열렸습니다.  
모듈형 배터리 스트링 온도 허용 범위 초과 경고 모듈형 배터리 스트링 온도가 허용 범위를 초과했습니다.  
모듈형 배터리 온도 허용 범위 초과 경고 모듈형 배터리 온도가 허용 범위를 초과했습니다.  
여러 개의 NTP 서버 연결 사용 경고 여러 개의 NTP 서버 연결을 사용합니다. NTP 서비스를 사용하지 마십시오.
중성선 변위가 감지됨 경고 중성선 변위가 감지되었습니다.  
NMC 통신 유실 - 연결됨 경고 NMC(네트워크 관리카드)와 SLC(시스템 레벨 컨트롤러) 간의 통신 연결이 끊어졌습니다. NMC(네트워크 관리카드)가 연결되었습니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
NMC 통신 유실 - 끊김 경고 NMC(네트워크 관리카드)와 SLC(시스템 레벨 컨트롤러) 간의 통신 연결이 끊어졌습니다. NMC(네트워크 관리카드)의 연결이 끊어졌습니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
NMC 통신이 인증되지 않음 경고 NMC(네트워크 관리카드)와 SLC(시스템 레벨 컨트롤러) 간의 통신 연결이 인증되지 않았습니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
NMC 펌웨어가 호환되지 않음 경고 NMC(네트워크 관리카드)의 펌웨어 버전이 호환되지 않습니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
전원 모듈이 없음 경고 전원 모듈이 없습니다.  
SBS가 없음 경고 SBS(스태틱 스위치 모듈)가 없습니다.  
인버터의 전원을 켤 UPS 장치 부족 경고 인버터를 켜기 위해 병렬 UPS 장치를 하나 이상 요청했으나 시스템에 UPS 장치가 부족하여 인버터를 켤 수 없습니다. 더 많은 UPS 장치의 인버터를 켜거나 '부하 공급에 필요한 최소 병렬 UPS 수'를 확인하십시오.
출력 주파수 허용 범위 벗어남 경고 출력 주파수가 허용 범위를 벗어났습니다. 출력 주파수 및 출력 주파수 설정을 확인하십시오.
출력 전압 허용 범위 벗어남 경고 출력 전압이 허용 범위를 벗어났습니다.  
높은 주변 온도로 인해 UPS 과부하 경고 주변 온도가 높은 상태에서 실행될 때 부하가 UPS 정격 용량을 초과합니다. 시스템의 부하량을 줄이거나 실내 온도를 낮추십시오.
UPS에서 과부하 또는 단락 회로 발생 경고 부하가 정격 용량의 100%를 초과하거나 출력에서 단락 회로가 발생했습니다. 시스템의 부하량을 줄이거나 출력 단락 회로를 점검하십시오.
PBUS 케이블 1의 병렬 통신 끊어짐 경고 PBUS 케이블 1이 손상되었을 수 있습니다. PBUS 케이블 1을 교체하십시오.
PBUS 케이블 2의 병렬 통신 끊어짐 경고 PBUS 케이블 2가 손상되었을 수 있습니다. PBUS 케이블 2를 교체하십시오.
병렬 혼합 작동 모드 경고 하나 이상의 병렬 UPS 유닛이 배터리 작동 모드에서 작동 중이며 다른 유닛은 정상 작동 모드에서 작동 중입니다.  
병렬 리던던시 유실 경고 출력 부하가 너무 높거나 충분한 병렬 UPS 장치가 없기 때문에 구성된 병렬 리던던시가 유실되었습니다. 시스템의 부하량을 줄이거나 병렬 UPS 장치를 추가하십시오.
병렬 장치가 존재하지 않음 경고 UPS가 다른 병렬 UPS와 통신할 수 없습니다. UPS의 전원이 꺼져 있거나 PBUS 케이블이 손상되었을 수 있습니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
PMC 통신 유실 - 연결됨 경고 PMC(전원 모듈 컨트롤러)와 UC(장치 컨트롤러) 간의 통신 연결이 끊어졌습니다. PMC(전원 모듈 컨트롤러)가 연결되었습니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
PMC 통신 유실 - 연결이 끊김 경고 PMC(전원 모듈 컨트롤러)와 UC(장치 컨트롤러) 간의 통신 연결이 끊어졌습니다. PMC(전원 모듈 컨트롤러)의 연결이 끊어졌습니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
PMC 통신이 인증되지 않음 경고 PMC(전원 모듈 컨트롤러)와 UC(장치 컨트롤러) 간의 통신 연결이 인증되지 않았습니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
전원 모듈 사용 안 함 경고 전원 모듈이 비활성화되었습니다.  
전원 모듈 팬 작동 불가능 경고 전원 모듈에 있는 하나 이상의 팬이 작동하지 않습니다. 팬 이중화 기능을 제공할 수 없습니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
전원 모듈 입구 온도 높음 경고 전원 모듈 입구 온도가 높습니다.  
전원 모듈 입구 온도 허용 범위 초과 경고 전원 모듈 입구 온도가 허용 범위를 초과했습니다.  
전원 모듈 작동 불가능 경고 전원 모듈이 작동하지 않습니다. 전원 모듈을 교체하거나 Schneider Electric에 문의하십시오.
전원 모듈 과열됨 위험 전원 모듈 온도가 위험 수준을 초과합니다.  
전원 모듈 감시 장치에서 오류 감지 위험 전원 모듈 감시 장치에서 오류를 감지했습니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
전원 모듈 온도 경고 경고 전원 모듈 온도가 경고 수준을 초과합니다.  
제품이 등록되지 않음 정보 제공 UPS가 등록되지 않았습니다. 제품을 등록하십시오.
RIMB 리던던트 모니터링이 올바르게 작동하지 않음 경고 원격 내부 유지보수 차단 장치 RIMB의 리던던트 AUX 스위치 2개가 동일한 상태를 보고하지 않습니다. 원격 내부 유지보수 차단 장치 RIMB의 AUX 스위치 배선을 확인하십시오.
SBS 모듈 사용 안 함 경고 사용자가 SBS(스태틱 스위치 모듈)를 비활성화했습니다.  
SBS 정격 전력이 구성된 UPS 정격 전력보다 낮음 경고 SBS(스태틱 스위치 모듈) 정격 전력이 구성된 UPS 정격 전력보다 낮습니다. SBS(스태틱 스위치 모듈) 정격 전력과 일치하도록 UPS 정격 전력이 경감되었습니다.  
SBSC 통신 유실 - 연결됨 경고 SBSC(스태틱 스위치 모듈 컨트롤러)와 UC(장치 컨트롤러) 간의 통신 연결이 끊어졌습니다. SBSC(스태틱 스위치 모듈 컨트롤러)가 연결되었습니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
SBSC 통신 유실 - 연결이 끊김 경고 SBSC(스태틱 스위치 모듈 컨트롤러)와 UC(장치 컨트롤러) 간의 통신 연결이 끊어졌습니다. SBSC(스태틱 스위치 모듈 컨트롤러)의 연결이 끊어졌습니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
SBSC 통신이 인증되지 않음 경고 SBSC(스태틱 스위치 모듈 컨트롤러)와 UC(장치 컨트롤러) 간의 통신 연결이 인증되지 않았습니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
설정 파일이 수락되지 않음 경고 설정 파일이 유효하지 않거나 해당 UPS용이 아닙니다.  
컨트롤러 박스의 SLC가 올바르게 작동하지 않음 위험 컨트롤러 박스의 SLC(시스템 레벨 컨트롤러)가 올바르게 작동하지 않습니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
스태틱 바이패스 스위치 팬 작동 불가능 경고 SBSC(스태틱 스위치 모듈 컨트롤러)에 있는 하나 이상의 팬이 작동하지 않습니다. 팬 이중화 기능을 제공할 수 없습니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
스태틱 바이패스 스위치 작동 불능 위험 스태틱 스위치가 작동하지 않습니다. UPS를 스태틱 바이패스 작동으로 전환할 수 없습니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
스태틱 바이패스 스위치 경고 경고 스태틱 스위치에 기술 점검이 필요하지만 아직은 정상적으로 작동하고 있습니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
동기화 사용 불가 - 비동기 운전 중 경고 UPS를 바이패스 입력, 외부 소스 또는 병렬 시스템에 동기화할 수 없습니다.  
시스템 바이패스 작동으로 잠김 위험 바이패스 작동에서 시스템이 잠겨 있습니다. 시스템이 75초에 10회 이상 인버터 작동과 바이패스 작동 간에 전환했습니다. 인버터 켜짐 버튼을 눌러 다시 정상 작동으로 전환시키십시오.
시스템 작동 모드 - 수동 스태틱 바이패스 위험 치명적인 이벤트 또는 인버터 끄기 요청으로 인해 시스템이 바이패스 상태에 있습니다.  
시스템 작동 모드 - 유지보수 바이패스 경고 시스템 부하가 MBB(유지보수 바이패스 차단 장치)를 통해 공급됩니다.  
시스템 작동 모드 - 꺼짐 위험 시스템 출력 전원이 꺼져 있습니다.  
시스템 작동 모드 - 자동 스태틱 바이패스 경고 시스템이 UPS 전면 패널 또는 사용자가 시작한 소프트웨어 명령으로 인해 바이패스 상태에 있습니다. 이는 일반적으로 유지 관리를 위해 수행됩니다.  
시스템 작동 모드 - 스태틱 바이패스 대기 위험 치명적인 이벤트 또는 인버터 끄기 요청으로 인해 시스템이 스태틱 바이패스 대기 작동 상태에 있습니다.  
기술 검사 권장 정보 제공 예방 유지 관리가 권장되므로 제품 및 해당 배터리를 확인해야 합니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
입력 및/또는 출력 변압기 온도가 너무 높음 경고 입력 및/또는 출력 변압기 온도가 너무 높습니다. 입력 및/또는 출력 변압기 온도를 확인하십시오.
UC 통신 유실 - 연결됨 경고 UC(장치 컨트롤러)와 SLC(시스템 레벨 컨트롤러) 간의 통신 연결이 끊어졌습니다. UC(장치 컨트롤러)가 연결되었습니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
UC 통신 유실 - 연결이 끊김 경고 UC(장치 컨트롤러)와 SLC(시스템 레벨 컨트롤러) 간의 통신 연결이 끊어졌습니다. UC(장치 컨트롤러)의 연결이 끊어졌습니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
UC 통신이 인증되지 않음 경고 UC(장치 컨트롤러)와 SLC(시스템 레벨 컨트롤러) 간의 통신 연결이 인증되지 않았습니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
컨트롤러 박스의 UC가 올바르게 작동하지 않음 위험 컨트롤러 박스의 UC(장치 컨트롤러)가 올바르게 작동하지 않습니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
지원되지 않는 전원 프레임 유형이 감지됨 위험 감지된 UPS 전원 프레임 유형이 현재 UPS 전원 구성에서 지원되지 않습니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
지원되지 않는 전원 모듈 유형이 감지됨 위험 감지된 전원 모듈 유형이 현재 UPS 전원 구성에서 지원되지 않습니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
지원되지 않는 SBS 모듈 유형이 감지됨 위험 감지된 SBS(스태틱 스위치 모듈)가 현재 UPS 전원 구성에서 지원되지 않습니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
UOB 리던던트 모니터링이 올바르게 작동하지 않음 경고 장치 출력 차단 장치 UOB의 리던던트 AUX 스위치 2개가 동일한 상태를 보고하지 않습니다. 장치 출력 차단 장치 UOB의 AUX 스위치 배선을 확인하십시오.
UPS가 스태틱 바이패스 모드로 잠김: 활성화됨 경고 스태틱 바이패스 모드로 잠긴 UPS의 입력 접점이 활성화되었습니다.  
UPS 작동 모드 - 배터리 경고 입력 전원 문제에 대한 응답 또는 eConversion을 벗어난 전송으로 인해 배터리 전원을 사용합니다.  
UPS 작동 모드 - 배터리 테스트 정보 제공 배터리 성능 테스트로 인해 배터리 전원을 사용합니다.  
UPS 작동 모드 - 수동 스태틱 바이패스 위험 UPS가 수동 스태틱 바이패스 모드입니다. UPS가 수동 스태틱 바이패스 모드인 이유에 대한 자세한 내용을 보려면 활성 경보 및 이벤트 로그를 확인하십시오.
UPS 작동 모드 - 인버터 대기 정보 제공 UPS가 배터리 작동으로 전환할 준비가 되었지만 시스템의 승인을 기다리고 있습니다. UPS 출력이 꺼져 있습니다.  
UPS 작동 모드 - 유지보수 바이패스 경고 UPS 부하가 MBB(유지보수 바이패스 차단 장치)를 통해 공급됩니다.  
UPS 작동 모드 - 꺼짐 위험 출력 전원이 꺼져 있습니다.  
UPS 작동 모드 - 자동 스태틱 바이패스 경고 UPS가 UPS 전면 패널 또는 사용자가 시작한 소프트웨어 명령으로 인해 바이패스 상태에 있습니다. 이는 일반적으로 유지 관리를 위해 수행됩니다.  
UPS 작동 모드 - 스태틱 바이패스 대기 경고 UPS가 스태틱 바이패스로 전환할 준비가 되었지만 시스템의 승인을 기다리고 있습니다. UPS 출력이 꺼져 있습니다.  
UPS 출력 부하량이 너무 낮아 eConversion 모드 적용이 불가능함 정보 제공 UPS 출력 부하량이 너무 낮아 eConversion 모드 적용이 불가능합니다. UPS 출력 부하량을 늘리거나 eConversion을 비활성화하십시오.
UPS 감시 장치 오류 감지 위험 UPS 감시 장치에서 오류를 감지했습니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
사용자 정의 입력 1 활성화됨 정보 제공 사용자 정의 입력 접점 1이 활성화되었습니다.  
사용자 정의 입력 2 활성화됨 정보 제공 사용자 정의 입력 접점 2가 활성화되었습니다.  
보증이 곧 만료됨 정보 제공 제품의 보증 기간이 곧 만료됩니다. Schneider Electric에 문의하십시오.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.