990-5913D-037

在产品上添加翻译的安全标签

产品上的安全标签原是英文和法文。现随产品提供翻译的安全标签。
  1. 找到随产品所提供翻译的安全标签。
  2. 在翻译的安全标签上查看 885-XXX 编号。
  3. 在产品上找到与翻译的安全标签上相匹配的安全标签 - 查找 885-XXX 编号。
  4. 将自己语言的替换用安全标签覆盖到产品现有的法语安全标签上。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?