990-5913E-037

线缆安装准备

  1. 打开柜门。在 GVSCBC10A2 和 GVSCBC10B2 上,拆下两个螺钉打开左侧柜门。
  2. 断开电池断路器(OFF 位置)。
  3. 拆下断路器保护盖板。

    GVSCBC7C、GVSCBC7D、GVSCBC7E

    GVSCBC10A2、GVSCBC10B2

  4. 从标准电池柜拆下套件以及铜排/线缆。妥善保存,以备电池连接时使用 – 详见连接电源线
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?