拆除标准电池柜或将其移至新位置
- 打开柜门。在 GVSCBC10A2 和 GVSCBC10B2 上,拆下两个螺钉打开左侧柜门。
- 断开电池断路器(OFF 位置)。
- 拆下断路器保护盖板。
- 从电池断路器左侧拆下接线端子盖板。
- 断开并拆下电池断路器的 DC 线缆和 PE 线缆。
-
断开并拆下每块搁板上电池之间的互联铜排或互联线缆。从电池断路器右侧断开并拆下电池线缆。请参阅标准电池柜前门内侧的接线示意图。
危险
小心触电、爆炸或电弧电池可能产生触电危险和高强度短路电流。操作电池时,必须严格遵守以下注意事项:- 请摘下手表、戒指或其它金属物件。
- 请使用带绝缘把手的工具。
- 戴上防护眼镜、手套和胶鞋。
- 请勿将工具或金属零件放在电池上。
- 在连接或断开电池接线端子之前,请断开充电电源。
- 确定电池是否因疏忽而接地。如果电池因疏忽而接地,移除接地。触碰接地电池的任何部分均可能导致触电或适中电流灼伤。在专业人员安装和维护过程中,如果将接地连接移除,即可减少触电危险(适用于无接地供电电路的设备和远程电池电源)。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。 -
拆下搁板上的电池。酌情回收或重复利用电池。
危险
小心触电、爆炸或电弧维修电池时仅可由熟悉电池的合格人员进行或在其监督下进行,且需要谨慎小心。切勿让无资质的人员操作电池。- 正确回收利用铅酸电池。电池含有铅和稀硫酸。
- 处理电池时遵守相关国家/地区和地方法规。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。 - 重新装回电池断路器左侧的接线端子盖板。
- 断开并拆下标准电池柜的所有信号线。
- 重新装回断路器保护盖板。
- 关闭柜门。在 GVSCBC10A2 和 GVSCBC10B2 上,使用两个螺钉关闭左侧柜门。
- 拆下标准电池柜前后和左右两侧的踢板。
- 使用托盘车从左侧或右侧托起标准电池柜。
-
执行以下操作之一:
- 拆除标准电池柜,或
- 将标准电池柜移至新位置进行安装。
- 仅适用于在新位置安装标准电池柜:将标准电池柜移至新位置后重新装回其中电池。按照安装手册安装电池互联、信号线、电源线等。有关安装概述,请参阅安装步骤。