990-5913D-018

翻訳済み安全ラベルの製品への追加

製品の安全ラベルは、英語とフランス語で記載されています。製品には翻訳済み安全ラベルのシートが同梱されています。
  1. 製品に同梱されている翻訳済み安全ラベルの付いたシートを取り出します。
  2. どの885-XXX番号が翻訳済み安全ラベルの付いたシートに記載されているかを確認します。
  3. シートにある翻訳済み安全ラベルの番号885-XXXと一致する安全ラベルを製品上で探します。
  4. 目的の言語で記載されている差し替え用の安全ラベルを、フランス語で記載されている既存の安全ラベル上に追加します。
このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?