990-91141K-019

지역 내진 규정 준수

요청 시 사용 가능한 인증서

국가/지역 코드 ID 위험 수준 접지 위험 수준 루프
아르헨티나 INPRES-CIRSOC103 구역 4 구역 4
호주 AS 1170.4-2007 Z = 0.22 Z = 0.22
캐나다* 2020 NBCC Sa = 2.0 Sa = 1.46
칠레 NCh 433.Of1996 구역 3 구역 2
중국 GB 50011-2010(2016) αMax = 1.4 αMax = 1.2
유럽 Eurocode 8 EN1998-1 αgR = 0.45 αgR = 0.3
인도 IS 1893(파트 1): 2016 Z = 0.36 Z = 0.36
일본 건축 기준법 구역 A 구역 A
뉴질랜드 NZS 1170.5:2004+A1 Z = 0.6 Z = 0.42
페루 N.T.E. - E.030 구역 4 구역 4
러시아 SNIP II-7-81(SP 14.13330.2014) MSK 10 MSK 9
대만 CPA 2011 내진 설계 코드 SSD = 0.8 SSD = 0.8
미국* ASCE 7-16 / IBC 2018 SDS = 2.0 SDS = 1.47
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?