990-91141K-018

地域の耐震規格

依頼に応じて証明書を用意可能。

国/地域 コードID ハザードレベル(接地) ハザードレベル(ルーフ)
アルゼンチン INPRES-CIRSOC103 ゾーン4 ゾーン4
オーストラリア AS 1170.4-2007 Z = 0.22 Z = 0.22
カナダ* 2020 NBCC Sa = 2.0 Sa = 1.46
チリ NCh 433.Of1996 ゾーン3 ゾーン2
中国 GB 50011-2010 (2016) αMax = 1.4 αMax = 1.2
ヨーロッパ Eurocode 8 EN1998-1 αgR = 0.45 αgR = 0.3
インド IS 1893 (Part 1) :2016 Z = 0.36 Z = 0.36
日本 建築基準法 ゾーンA ゾーンA
ニュージーランド NZS 1170.5:2004+A1 Z = 0.6 Z = 0.42
ペルー N.T.E. - E.030 ゾーン4 ゾーン4
ロシア SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) MSK 10 MSK 9
台湾 CPA 2011 Seismic Design Code SSD = 0.8 SSD = 0.8
米国* ASCE 7-16 / IBC 2018 SDS = 2.0 SDS = 1.47
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?