990-91216A-028

Подключение силовых кабелей к GVSBPAR10K30H

  1. Подключите провода PE к шине PE.
  2. Подключите входные кабели от электросети или энергосистемы общего пользования.
  3. Подключите входные кабели ИБП от ИБП 1.
  4. Подключите входные кабели ИБП от ИБП 2.
  5. Подключите выходные кабели ИБП от ИБП 1.
  6. Подключите выходные кабели ИБП от ИБП 2.
  7. Подключите кабели нагрузки.
  8. Закрепите кабели с помощью кабельной стяжки (входит в комплект) на фиксаторах кабеля, как показано на рис.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.