990-91260C-007

Σύνδεση εξωτερικών καλωδίων επικοινωνίας

  1. Συνδέστε τα εξωτερικά καλώδια επικοινωνίας στις θύρες του πλαισίου ελέγχου UPS.

    Μπροστινή όψη του πλαισίου ελέγχου

    1. Θύρα καθολικού I/O για ενσωματωμένη κάρτα διαχείρισης δικτύου.

    2. Θύρα Modbus για ενσωματωμένη κάρτα διαχείρισης δικτύου.

    3. Θύρα δικτύου για ενσωματωμένη κάρτα διαχείρισης δικτύου. Χρησιμοποιήστε θωρακισμένο καλώδιο δικτύου.

    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ελέγξτε ότι συνδέετε στην σωστή θύρα για να αποφύγετε διενέξεις επικοινωνίας δικτύου.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;