990-91260E-017

Panoramica del sistema singolo

UIB Interruttore di ingresso unità
SSIB Interruttore ingresso commutatore statico
IMB Sezionatore di manutenzione interno
UOB Interruttore di uscita unità
BB Interruttore delle batterie in UPS per batterie interne
NOTA: In alcune configurazioni di sistema, UIB/SSIB/UOB sono connettori (con dispositivo di protezione a monte). Per maggiori dettagli, consultare la documentazione specifica del sito.

Sistema singolo - Alimentazione singola

Sistema singolo - Alimentazione doppia

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?