990-91260E-022

Enkel systeem – overzicht

UIB Eenheidingangsschakelaar
SSIB Ingangsschakelaar statische schakelaar
IMB Interne onderhoudsschakelaar
UOB Eenheiduitgangsschakelaar
BB Batterijschakelaar in UPS voor interne batterijen
OPMERKING: In sommige systeemconfiguraties zijn UIB/SSIB/UOB schakelaars (met stroomopwaartse beveiliging). Raadpleeg de locatiespecifieke documentatie voor meer informatie.

Enkel systeem – enkele netvoeding

Enkel systeem – dubbele netvoeding

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?