990-91260E-017

Procedura di installazione

Sistema singolo

Sistema in parallelo

ATTENZIONE
Pericolo di rovesciamento
Non rimuovere le staffe di trasporto dall'UPS finché non è il momento di ancorare l'UPS al pavimento.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
  1. Installazione dell'ancoraggio antisismico (opzione).
  2. Preparazione per l'installazione.
  3. Collegamento dei cavi di alimentazione.
  4. Collegamento dei cavi di segnale.
  5. Collegamento dei cavi di segnale tra il commutatore e i prodotti ausiliari di terze parti.
  6. Per sistema in parallelo:
    1. Installare un lucchetto sul sezionatore di manutenzione interno (IMB) in posizione aperta su tutti gli UPS nel sistema in parallelo.
    2. Collegamento dei cavi PBUS.
  7. Collegamento dei cavi di comunicazione esterni.
  8. Aggiunta di etichette di sicurezza tradotte al prodotto.
  9. Installazione finale.
Per spostare o smantellare l'UPS una volta completata l'installazione, consultare Smantellamento o spostamento dell'UPS in un'altra posizione.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.