990-91260E-032

Galaxy VSUPS ที่มีสตริงแบตเตอรี่สูงสุด 2 ชุดการติดตั้ง

10 kW 208 V
10-20 kW 400 V
20 kW 480 V

ข้อมูลอัปเดตล่าสุดมีอยู่ในเว็บไซต์ของ Schneider Electric

4/2024

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?