990-91260E-022

Galaxy VSUPS met maximaal 2 interne batterijstrengenInstallatie

10 kW 208 V
10-20 kW 400 V
20 kW 480 V

De laatste updates zijn beschikbaar op de website van Schneider Electric

4/2024

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?