990-91260E-018

Galaxy VS内部バッテリーストリングの搭載数が最大2本までのUPS設置

10 kW 208 V
10~20 kW 400 V
20 kW 480 V

最新情報は、Schneider ElectricのWebサイトをご確認ください

2024年4月

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?