990-91260E-025

Galaxy VSZasilacz UPS z maksymalnie 2 wewnętrznymi szeregami bateriiMontaż

10 kW 208 V
10-20 kW 400 V
20 kW 480 V

Najnowsze aktualizacje są dostępne w witrynie internetowej Schneider Electric.

4/2024

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?