990-5910D-016

Mengonfigurasi Kontak Masukan

  1. Ketuk Konfigurasi > Kontak dan relai dan pilih kontak masukan yang ingin Anda konfigurasikan.
  2. Pilih fungsi dari daftar tarik turun untuk kontak masukan yang dipilih:
    Tidak Ada: Tidak ada tindakan yang ditetapkan ke kontak masukan ini. Genset memasok daya ke UPS: Masukan untuk menunjukkan bahwa UPS sedang dipasok dayanya oleh generator. Anda juga harus memilih pengurangan arus pengisian daya baterai saat UPS dipasok dayanya oleh generator. Tetapkan Pengisian daya baterai selama pasokan generator ke 0% (tanpa pengisian daya baterai), 10%, 25%, 50%, 75%, atau 100% (pengisian daya penuh). Pengisian daya baterai saat menggunakan pasokan daya dari genset hanya bisa dipilih untuk fungsi ini.
    Kesalahan arde: Masukan untuk mengindikasikan terjadinya kesalahan arde. Ventilasi ruang baterai tidak bisa beroperasi: Masukan untuk mengindikasikan bahwa ventilasi ruang baterai tidak bisa beroperasi. Saat masukan aktif, pengisi daya baterai akan MATI.
    Ditentukan pengguna 1: Masukan untuk tujuan umum. Monitor baterai eksternal mendeteksi adanya kesalahan: Masukan untuk mengindikasikan bahwa pemantauan baterai eksternal telah mendeteksi adanya kesalahan. Saat masukan aktif, UPS akan menampilkan tanda alarm (tanpa melakukan tindakan lain apa pun).
    Ditentukan pengguna 2: Masukan untuk tujuan umum. Mode efisiensi tinggi dinonaktifkan: Jika masukan ini diaktifkan, UPS tidak bisa masuk ke dalam mode efisiensi tinggi (mode ECO dan mode ECOnversion) atau akan keluar dari mode efisiensi tinggi yang aktif.
    Pemantau penyimpan energi eksternal mendeteksi adanya kesalahan kecil: Masukan untuk mengindikasikan bahwa pemantauan penyimpanan energi eksternal telah mendeteksi adanya kesalahan kecil. Sinyal eksternal mematikan pengisi daya Jika masukan ini diaktifkan, pengisi daya akan DIMATIKAN saat menerima sinyal dari peralatan eksternal, misalnya sinyal dari penyimpanan energi eksternal.
    Pemantau penyimpan energi eksternal mendeteksi adanya kesalahan besar: Masukan untuk mengindikasikan bahwa pemantauan penyimpanan energi eksternal telah mendeteksi adanya kesalahan besar. Suhu transformator terlalu tinggi: Masukan untuk mengindikasikan adanya alarm suhu yang tinggi pada transformator.
  3. Ketuk OK untuk menyimpan pengaturan Anda.
QR code for this page

Apakah ini membantu?