990-5910F-016

Live Swap: Tambahkan, Lepas, atau Ganti Modul Daya

CATATAN: UPS ini telah dirancang dan dievaluasi untuk pemasangan dan pelepasan modul daya dalam mode operasi apa pun: Live Swap . Halaman ini menjelaskan petunjuk produsen tentang cara untuk melakukan Live Swap .
CATATAN: Energi insiden < 1,2 kal/cm 2 saat dipasang dan komisioning penyalaan pertama sesuai dengan petunjuk produk. Energi insiden terukur pada 200 mm (8 inci) dari bagian depan lemari.

PERNYATAAN PENOLAKAN:

  • Peralatan listrik hanya boleh dipasang, dioperasikan, diservis, dipelihara, diganti, atau diperiksa oleh personel yang memenuhi kualifikasi, terlatih, berpengalaman, dan kompeten dengan otorisasi yang diperlukan (misalnya lisensi, izin, atau sertifikasi) untuk melakukan tindakan tersebut. Semua pekerjaan harus dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan bahaya dan menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai. 

  • Pengguna harus memastikan kepatuhan terhadap petunjuk produsen dan panduan pengguna serta dengan semua ketentuan hukum, peraturan, standar, dan pedoman yang berlaku saat menggunakan peralatan ini, dan melakukan atau mengizinkan pekerjaan untuk dilakukan pada atau di dekat peralatan listrik.

  • Schneider Electric maupun afiliasinya tidak bertanggung jawab atas klaim, biaya, kerugian, kerusakan, kematian, atau cedera yang timbul sebagai akibat dari penggunaan peralatan ini yang tidak tepat atau kelalaian untuk mematuhi salah satu persyaratan di atas.

BAHAYA
Bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
  • Pastikan adanya label Live Swap pada UPS.
  • Jika label Live Swap tidak terdapat pada UPS, hubungi Schneider Electric untuk mendapatkan penggantian modul daya.
  • Gunakan alat pelindung tubuh yang sesuai (Personal Protective Equipment/PPE) dan ikuti prosedur kerja kelistrikan yang aman.
  • Tidak boleh ada personel yang berada di belakang UPS selama prosedur ini dijalankan.
  • Pemasangan dan pelepasan modul daya hanya boleh dilakukan oleh personel ahli yang berpengalaman tentang pekerjaan kelistrikan dan tindakan pencegahan yang diperlukan. Jauhkan personel yang tidak ahli dan tidak berpengalaman.
  • Prosedur ini membutuhkan pembukaan pintu depan. Semua pintu dan penutup lainnya harus tetap tertutup dan diamankan selama melakukan prosedur ini.
  • Pastikan bahwa UPS sudah dipasang dengan benar dan tidak bergerak sebelum melakukan prosedur ini.
  • Jika terdapat bukti akan adanya pemeliharaan atau pemasangan yang buruk, jangan melanjutkan prosedur ini.
  • Jangan memasang modul daya yang terjatuh secara tidak disengaja, pecah, terendam, terkontaminasi, terinfestasi, atau rusak dengan cara apa pun juga.
  • Jangan memasangkan modul daya yang status pengoperasiannya tidak diketahui.
  • Jaga jarak pisah minimum 200 mm (8 inci) dari lemari depan saat sistem dialiri energi.
  • Jangan menggunakan alat apa pun di bagian dalam slot modul daya yang kosong.
  • Jangan merogoh bagian dalam slot modul daya yang kosong.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
PERINGATAN
risiko kerusakan alat
  • Simpan modul daya pada suhu sekitar -15 hingga 40 °C (5 hingga 104 °F), dalam 10-80% kelembapan tanpa pengembunan.
  • Simpan modul daya dalam kemasan pelindung aslinya.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kematian, cedera serius, atau kerusakan alat.
PERHATIAN
Beban berat
Modul daya cukup berat dan dibutuhkan dua orang untuk mengangkatnya.
  • Modul daya 20 kW memiliki bobot 25 kg (55 lbs).
  • Modul daya 50 kW memiliki bobot 38 kg (84 lbs).
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan cedera atau kerusakan alat.
CATATAN:
  • Periksa dan pastikan bahwa modul daya yang tersisa bisa mendukung beban sebelum melepaskan modul daya dari UPS.

  • Meningkatkan atau menurunkan jumlah modul daya yang terpasang di UPS hanya bisa dilakukan pada model UPS yang terukur (GVSUPS50K150HS, GVSUPS50K150GS, atau GVSUPS25K75FS). Periksa dan pastikan bahwa pemasangan dilakukan dengan ukuran yang sesuai untuk peningkatan taraf daya sebelum memasangkan lebih banyak modul daya ke dalam UPS. Penentuan ukuran pemasangan yang salah bisa menyebabkan kelebihan muatan pemasangan. Lihat panduan pemasangan untuk persyaratan perlindungan hulu dan hilir, ukuran kabel, dll.

  • Pada semua model UPS yang tidak terukur, hanya penggantian modul daya yang sudah ada yang bisa dilakukan.

CATATAN: Prosedur menampilkan modul daya yang dipasang dalam posisi horizontal di UPS. Prosedurnya akan sama untuk modul daya yang dipasang dalam posisi vertikal di UPS.
  1. Lepaskan modul daya:
    1. Lepaskan sekrup dan tekan sakelar pembuka kunci.
    2. Tarik modul daya hingga setengah keluar. Mekanisme pengunci mencegah modul daya tertarik keluar sepenuhnya.
    3. Lepaskan kunci dengan menekan tombol pelepas di kedua sisi modul daya dan lepaskan modul daya.
    4. Hanya pada model UPS terukur: Jika tidak ada modul daya pengganti yang akan dipasang: Pasangkan pelat pengisi di depan slot modul daya yang kosong.
  2. Pasangkan modul daya:
    1. Hanya pada model UPS terukur: Untuk memasang modul daya tambahan, lepaskan pelat pengisi dari slot modul daya yang kosong. Simpan pelat pengisi untuk digunakan di masa depan.
    2. Dorong modul daya ke dalam slot. Mekanisme pengaktifan akan terkunci saat modul daya dipasang dengan benar.
    3. Pasangkan sekrup yang disediakan di samping modul daya.
    Modul daya akan melakukan pengujian mandiri, melakukan konfigurasi ulang secara otomatis sesuai dengan sistem, lalu online.
BAHAYA
Bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Semua slot modul daya harus terpasang dengan modul daya atau pelat pengisi.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
QR code for this page

Apakah ini membantu?