990-5910F-034

Giriş Kontakları Konfigürasyonu

  1. Konfigürasyon > Kontaklar ve röleler 'e dokunun ve konfigüre etmek istediğiniz giriş kontağını seçin.
  2. Seçilen giriş kontağının aşağı açılan listesinden bir işlev seçin:
    Yok: Bu giriş kontağına bir işlem atanmadı. UPS'i jeneratör besliyor: UPS'in jeneratör ile çalıştığını gösteren giriş. UPS bir jeneratör tarafından beslendiğinde, akü şarj akımındaki azalmayı da seçmelisiniz. Jeneratör temini sırasındaki akü şarjı kapasitesini %0 (şarj olmuyor), %10, %25, %50, %75 veya %100 olarak ayarlayın (tam şarj oluyor). Jeneratör beslemesi sırasındaki akü şarjı kapasitesi sadece bu işlev için seçilebilir.
    Topraklama arızası: Topraklama arızasına işaret eden giriş mevcut. Akü odası havalandırması çalışmıyor: Akü odası havalandırmasının işlevsiz olduğunu gösteren giriş. Giriş aktif olduğunda, akü şarjörü kapanacaktır.
    Kullanıcı tanımlı 1: Genel amaçlı giriş. Harici akü izleme bir arıza tespit etti: Harici akü izlemesinin bir arızasına işaret eden giriş. Giriş aktif olduğunda, UPS alarm verecektir (başka bir işlem yapmaz).
    Kullanıcı tanımlı 2: Genel amaçlı giriş. Yüksek verimlilik modu devredışı bırakıldı: Bu giriş etkinleştirilirse, UPS'in yüksek verimli moda girmesi önlenir (ECO modu ve eConversion modu) veya aktif yüksek verimli modlardan çıkar.
    Harici enerji deposu denetimi küçük bir hata tespit etti: Harici enerji depolama monitörünün küçük bir hata tespit ettiğini belirten giriş. Harici sinyal şarjörü kapatır: Bu giriş etkinleştirilirse, şarj cihazı harici ekipmandan gelen bir sinyalde, örneğin harici enerji deposundan gelen bir sinyalde KAPALI konumuna gelecektir.
    Harici enerji deposu denetimi büyük bir hata tespit etti: Harici enerji deposu denetiminin majör bir hata tespit ettiğini belirten giriş. Trafo sıcaklığı çok yüksek: Trafo için yüksek sıcaklık alarmı olduğunu gösteren giriş.
  3. Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam butonuna basın.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?