990-5910F-016

Menyalakan Sistem UPS dari Mode Mati

CATATAN: Gunakan prosedur ini untuk memulai UPS dari mode Mati tanpa beban yang disediakan. Jika Anda menyalakan UPS dengan muatan yang dipasok melalui MBB atau IMB, ikuti prosedur yang dijelaskan dalam Menyalakan Sistem UPS dari Operasi Bypass Pemeliharaan.
  1. Tutup pemutus masukan unit (UIB).
    Layar menyala. Proses boot ulang akan berlangsung sekitar 3 menit.
  2. Tutup SSIB pemutus masukan sakelar statis (bila ada).
  3. Tutup pemutus baterai (bila ada).
  4. Tutup UOB pemutus keluaran unit.
  5. Tutup SIB pemutus isolasi sistem (bila ada).
  6. Nyalakan inverter dengan menekan tombol inverter NYALA pada kotak pengendali atau dengan mengikuti NYALAKAN Inverter.
Masukan
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.