信号ケーブルの接続
注意 |
---|
機器損傷の危険
すべてのClass
2/SELV信号ケーブルは二重絶縁/ジャケットケーブルである必要があります。最低定格は30
VDCです。すべてのnon-Class 2/non-SELV信号ケーブルは二重絶縁/ジャケットケーブルである必要があります。最低定格は600
VACです。
上記の指示に従わないと、負傷または機器の損傷を負う可能性があります。
|
- 以下のいずれかのオプションに従って、Class 2/SELV信号ケーブルを設備のEPOシステムからUPSのボード640-4864の端子J6600に接続します。
- Class 2/SELV信号ケーブルを補助製品からUPSのボード640-4864に接続します。補助製品のマニュアルの指示に従ってください。
- Class 2/SELV信号ケーブルをUPSのボード640-4864の入力接点および出力リレーに接続します。
回路がClass 2/SELVであると確認できない場合は、入力接点に回路を配線しないでください。
入力接点は、24 VDC 10 mAをサポートしています。接続されているすべての回路で、同じ0 V基準を使用する必要があります。
名前 説明 場所 IN _1(入力接点1) 設定変更可能な入力接点 640-4864の端子J6616、1~2 IN _2(入力接点2) 設定変更可能な入力接点 640-4864の端子J6616、3~4 IN _3(入力接点3) 設定変更可能な入力接点 640-4864の端子J6616、5~6 IN _4(入力接点4) 設定変更可能な入力接点 640-4864の端子J6616、7~8 - non-Class 2/non-SELV信号ケーブルを補助製品からUPSのボード640-4843に接続します。補助製品のマニュアルの指示に従ってください。