990-5912C-012

Procédure d'installation pour l'ASI Galaxy VS

Système unitaire – Alimentation secteur simple

Système 1+1 parallèle simplifié – Alimentation secteur simple

Système unitaire – Alimentation secteur double

Système 1+1 parallèle simplifié – Alimentation secteur double

  1. Montage du panneau du bypass de maintenance au mur.
  2. Préparation du coffret bypass de maintenance pour les câbles.
  3. Uniquement dans les pays où cela est requis : Retirer les cavaliers de neutres.
  4. Raccordement des câbles d'alimentation pour un système d'ASI 3:3.
  5. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
  6. Ajout d'étiquettes de sécurité traduites à votre produit.
  7. Dernières étapes d'installation.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?