990-5912C-004

Installationsprocedure for Galaxy VS UPS

Enkelt system – én forsyningskilde

Forenklet 1+1-parallelsystem – én forsyningskilde

Enkelt system – to forsyningskilder

Forenklet 1+1-parallelsystem – to forsyningskilder

  1. Monter vedligeholdelsesbypasspanelet på væggen.
  2. Klargør vedligeholdelsesbypasspanelet til kabler.
  3. Kun i de lande, hvor det kræves: Fjern de neutrale jumpere.
  4. Tilslut strømkablerne til et 3:3 UPS-system.
  5. Gør et af følgende:
  6. Tilføj oversatte sikkerhedslabels på produktet.
  7. De sidste installationstrin.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?