990-91111K-017

Procedura di installazione per sistemi nautici singoli

  1. Installare il kit IP22 GVSOPT026 sull'UPS (fare riferimento al manuale di installazione fornito con il kit).
  2. Installare l'UPS e l'armadio delle batterie modulari, se presente, sul kit di slitte di montaggio GVSOPT027 (fare riferimento al manuale di installazione fornito con il kit).
  3. Preparazione per l'installazione.
  4. Installazione dei moduli di potenza.
  5. Installazione dell'ancoraggio antisismico (opzione).
  6. Collegamento dei cavi di alimentazione.
  7. Collegamento dei cavi di segnale.
  8. Collegamento dei cavi di segnale da un armadio delle batterie modulari.
  9. Collegamento dei cavi di segnale tra il commutatore e i prodotti ausiliari di terze parti.
  10. Collegamento dei cavi di comunicazione esterni.
  11. Aggiunta di etichette di sicurezza tradotte al prodotto.
  12. Installazione finale.
Per spostare o smantellare l'UPS una volta completata l'installazione, vedere Smantellamento o spostamento dell'UPS in un'altra posizione.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?