990-91111L-017

Collegamento dei cavi PBUS

ATTENZIONE
Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Tutti i cavi PBUS devono essere provvisti di doppio isolamento o guaina protettiva e avere una potenza nominale minima di 30 VCC. Si consiglia di utilizzare i cavi PBUS forniti da Schneider Electric.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
  1. Collegare i cavi PBUS 1 (bianco) e PBUS 2 (rosso) forniti alle porte PBUS nelle scatole del controller dell'UPS. Inserire i cavi PBUS nel canale per cavi dell'UPS.

    Vista anteriore della scatola del controller

  2. Montare i tappi di terminazione (T) nei connettori non utilizzati.

    Esempio di sistema con tre UPS in parallelo

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?