990-91111G-017

Installazione dei moduli di potenza

ATTENZIONE
Carico pesante
I moduli di potenza sono pesanti e devono essere sollevati da due persone.
  • Il modulo di potenza da 20 kW pesa 25 kg (55 lb).
  • Il modulo di potenza da 50 kW pesa 38 kg (84 lb).
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
NOTA: Installare sempre i moduli di potenza a partire dal basso verso l'alto.
  1. Rimuovere la vite su ciascun lato dello slot del modulo di potenza vuoto. Se presente, rimuovere la piastra di riempimento.
  2. Spingere il modulo di potenza nello slot.
  3. Reinstallare la vite su ciascun lato dello slot.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?