990-5909B-006

Conexión de los cables de alimentación internos

Sujete los cables a la viga con una brida en la posición marcada con una (A) en las ilustraciones.

  1. Conecte el cable PE del SAI a la barra colectora PE y páselo por el lado izquierdo o la parte trasera del armario de derivación de mantenimiento.
  2. Conecte el cable N del SAI a la barra colectora N y páselo por el lado izquierdo o la parte trasera del armario de derivación de mantenimiento.

    Vista lateral izquierda del armario de derivación de mantenimiento sin conducto

    Vista lateral izquierda del armario de derivación de mantenimiento con conducto

  3. Siga uno de estos procedimientos:
    • Solo para sistemas con suministro de red simple: Conecte los cables de entrada del SAI al disyuntor de entrada de unidad UIB (L1, L2, L3) y páselos por el lado izquierdo o la parte trasera del armario de derivación de mantenimiento.
    • Solo para sistemas con suministro de red con dos entradas: Conecte los cables de derivación del SAI al disyuntor de entrada de conmutador estático SSIB (L1, L2, L3) y páselos por el lado izquierdo o la parte trasera del armario de derivación de mantenimiento.

    Armario de derivación de mantenimiento sin conducto

    Armario de derivación de mantenimiento con conducto

  4. Conecte los cables de salida del SAI al disyuntor de salida de unidad UOB (L1, L2, L3) y páselos por el lado izquierdo o la parte trasera del armario de derivación de mantenimiento.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?