990-5909B-006

Instalación final

  1. Vuelva a colocar las placas frontales superior e inferior.

    Vista frontal del armario de derivación de mantenimiento

  2. Solo para suministros de red con dos entradas: Añada las etiquetas SSIB, HSSIB y la etiqueta de diagrama en la placa frontal superior. Las etiquetas se suministran con este manual.

    Vista frontal del armario de derivación de mantenimiento (suministro de red simple principal)

    Vista frontal del armario de derivación de mantenimiento (suministro de red con dos entradas)

  3. Solo para anclaje sísmico:
    1. Instale el soporte de anclaje sísmico frontal en el armario de derivación de mantenimiento con los pernos M8 que se suministran.
    2. Monte el soporte de anclaje sísmico frontal en el armario de derivación de mantenimiento en el suelo. Use los accesorios adecuados para el tipo de suelo; el diámetro del orificio en el soporte de anclaje frontal es de ø18 mm.

    Vista frontal del armario de derivación de mantenimiento

  4. Vuelva a colocar el panel frontal del armario de derivación de mantenimiento:
    1. Inserte las dos patillas en la parte inferior del panel frontal en el armario de derivación de mantenimiento con un ángulo inclinado.
    2. Vuelva a conectar el puente del panel frontal al armario de derivación de mantenimiento.
    3. Cierre el panel frontal y bloquéelo con los dos pestillos de bloqueo.

      Vista frontal derecha del armario de derivación de mantenimiento

  5. Consulte el manual de instalación del SAI para conectar los cables de alimentación internos en el SAI.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?